This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5713万:PROCHOT引脚处的内部电阻

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094830/bq25713-internal-resistance-at-prochot-pin

部件号:BQ2.5713万

大家好,

PROCHOT针脚处的内部电阻是多少?

此致,

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hardy:

    这不是指定的参数。 此参数的用途是什么?  

    此致,

    Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英特尔PROCHOT拓扑需要 200欧姆> Ri + Ragent > 75欧姆

    我们是否应该忽略#PROCHOT的独立性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表,Ri应小于60欧姆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tiger

    在这种情况下,我仅通过一个电阻器将#PROCHOT引脚直接连接到CPU。 没有任何其他联系。

    我应该使用60ohn还是0ohm?

    n`t我们的#PROCHOT被拉了50欧姆,我很困惑,我不知道它的阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,蔡先生,

    您可以使用0欧姆。