This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7421万-G1:调试寄存器地址位置和定义,这些地址位置和定义不在数据表或技术参考中,但可通过Bqstudio获得。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091854/bq27421-g1-debug-registers-address-location-and-definitions-that-are-not-in-the-datasheet-or-technical-reference-but-are-available-through-bqstudio

部件号:BQ2.7421万-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO,,GPCCHEM EV2400BQ2.7426万BQ2.751万BQ2.751万EVM

我需要的调试地址寄存器地址位置和定义未在数据表或技术参考中记录,但可通过Bqstudio获得。 这些寄存器被标识为Debug1,Debug2,Debug3,Debug4,Debug5, Debug6和Debug7。

我需要了解如何读取和解释库仑计数器,以了解当荷电状态记录为零输出,并且设备在超过其终端电压的情况下继续放电时使用了多少容量。

我的兴趣在于,当学习周期和典型操作以较低的放电速率完成时,我何时还有30分钟的较高放电速率。

注:完整的部件号为 :BQ2.7421万YZFR-G1A

提前感谢您提供此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    调试寄存器供TI用于故障排除。 信息不是公开的。行为没有很好地定义,并且可能会根据不同的设置发生变化。

    POST描述与仪表与您使用的电池化学成分不匹配的情况匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何确定电池化学与硬编码的Chem_ID 0x0128的兼容性? 此燃油表的可接受偏差是多少?如果超出未指定的范围,结果是什么?

    我们提交的出院数据返回了以下结果:
    首次提交gpc_report.txt:2058最佳化学品ID最大偏差,%:5.15
    第二次提交GPC_report.txt:3608最佳化学品ID最大偏差,%:4.86

    在技术参考的"一般说明"中,它说明了以下内容,但并未说明0x0128的放电配置文件,也未说明如何确定或取消其与我们或其他电池化学品的兼容性。

    “与其他一些Impedance Track 电量监测计不同,bq2.7421万-G1无法使用特定的电池化学配置文件进行编程。 对于许多电池类型和应用,bq2.7421万-G1A,bq2.7421万-G1B或bq2.7421万-G1D电量监测表中提供的预定义标准化学配置文件从测量角度来看是足够的匹配。”

    我的印象是,经过一个学习周期后,包含更新后的Ra表的黄金文件将补偿电池化学和老化方面的差异。

    您注意到"岗位描述"与仪表与您使用的电池化学成分不匹配的情况匹配。  您如何确定"岗位描述"与不兼容的情况匹配,这是否表明我们的电池与此量表不兼容?  这种决定是绝对的,还是推断的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    GPCCHEM报告中有一个部分显示了与通用化学ID测量仪(如bq2.7421万)一起使用时的错误

    它是一个看起来像的表

    设备/系列1       
    通用化学ID   设备/电压/化学   最大DOD错误,%

    可接受的错误小于匹配的3 %

    这是我从以下描述中推断出来的:"当充电状态记录为零时,设备在超过其终端电压的情况下继续放电时,使用了多少容量。"

    当化学不兼容时,SOC与端接电压之间的不匹配是典型的。

    学习周期不能弥补化学错配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Shirish,

    我在报告中没有看到任何对BQ2.7421万或Chem_ID 0x0128的引用。

    所有ID的汇总,最大值 DoD偏差低于3 %
    化学ID最大DOD错误,%最大R偏差,比率
    0 0 0
    警告:偏差高于建议水平。 需要为此单元格释放新的CHEM ID。 请联系您的TI代表,将电池发送至达拉斯进行表征

    设备/系列1
    通用化学ID设备/电压/化学最大DOD错误,%
    3142 bq2.7421万-G1D:4.4V LiCoO2 23.75
    bq35427411-G1C:4.35V LiCoO2 25.29
    128 bq2.7421万-G1A:4.2V LiCoO2 36.14
    312 bq2.7421万-G1B:4.3V LiCoO2 41.54
    最佳通用ID 3142
    警告:通用ID偏差太高,很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式,单位和测试计划

    设备/系列2
    通用化学ID设备/电压/化学最大DOD错误,%
    bq35427621:(Alt_CHEM2) 4.35V LiCoO2 25.29
    bq1210 27621:(Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO2 30.42
    1202 bq2.7621万:(默认) 4.2V LiCoO2 33.01
    最佳通用ID 354
    警告:通用ID偏差太高,很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式,单位和测试计划


    我仔细浏览了视频和 SLVA725A文档,我相信我拥有正确的标题,列,单位,小数位,充电/放电电流极性, 配置文件和文件名。  此数据是否有效?

    首次提交格式EV2400使用Bqstudio记录在工作台上:

    ElapedTime 电压 AvgCurrent (当前) 温度
    24岁 3523. 989 24.25
    25. 3525. 989 24.45
    28. 3527. 987 24.45

    温度室设置为30C的第二个提交格式Maccor:

    ElapedTime 电压 AvgCurrent (当前) 温度
    2.5273万.29 3187.3 0 31.2.7312万
    2.5273万.42 3187.61 0.15 31.2.7312万
    2.5273万.76 3188.98 8.595 31.2.7312万

    注:我想将充电结束时负载变化的问题推迟到我了解电池化学兼容性之后,因为我认为这可能会使此时的讨论复杂化。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    表格文本未正确对齐。 这是报告中的部分

    3142 bq2.7421万-G1D:4.4V LiCoO2 23.75
    bq35427411-G1C:4.35V LiCoO2 25.29
    128 bq2.7421万-G1A:4.2V LiCoO2 36.14
    312 bq2.7421万-G1B:4.3V LiCoO2 41.54

    首选第一种格式:秒, mV,mA,小数点后2位温度。 GPCCHEM工具具有一些智能功能来检测其他装置。 我建议使用第一种格式。

    记录日志时,确保没有保护装置或其他电路连接到单元。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish,

    我不确定哪些表格文本未正确对齐。  如果您引用的是我剪切的表格,该表格是在Excel中打开的,但文本文件格式为CSV,在文本视图中如下所示:

    ElapedTime,Voltage,AvgCurrent,Temperature
    24,352.3989万,24.25
    25,352.5989万,24.45
    28,352.7987万,24.45

    我假定回车换行是可以接受的(即使文档中显示的数据全部为一条直线)。  我是否在格式中缺少某些内容?  我的商品符合您的要求。 是否有任何机会可以引用与该工具一起使用的代表性roomtemp_rel_dis_rel.csv文件?

    您在报告中指定的部分显示了极大的差异%,因此我仍不确定它是否有效。  我现在看到目标IC是36.14 ,我之前错过了它,因为所有数据似乎都太远了。

    保护电路内置在蓄电池中。  我可以切断保护电路,但这不是燃油表看到蓄电池单元的方式。  保护电路不是蓄电池阻抗评估的一部分吗?  燃油表位于我们的PCB上,因此只有电源和热敏电阻连接到蓄电池充电器可用。

    谢谢

    David Nivens

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    对齐方式是对查看我粘贴的表的标题的评论。 所以请忽略这句话。

    即使在最终电路中使用了保护装置,也必须在没有保护装置的情况下记录GPCCHEM日志。 您可能需要打开电池并到达裸电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish,

    好的,感谢您帮我清理。  因此,我假设数据格式设置正确,而不是问题的一部分。  我们之前已经使用Maccor测试过裸电池,但我没有使用燃油表EV2400和Bqstudio进行测试,以获得首选的线性定时。  我将在下周初着手设置,并尝试在周中之前重新提交数据。

    不过,我有一个附带问题。  我是否应该使用燃油表内部温度作为数据,因为该温度已包含在Bqstudio日志中,即使燃油表与蓄电池没有直接接触, 或者,我是否应该尝试将热电偶记录器数据时间线与Bqstudio日志数据的时间线对齐(这很棘手)?  这是Maccor的一个优点,它将热电偶数据与电池数据同步记录。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    热敏电阻应与GPCCHEM的蓄电池紧密耦合,以考虑自热。 您可以使用Maccor收集数据,然后使用Excel将处理发布到首选格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish,

    很抱歉响应延迟,因为我意外地将非隔离热电偶短接到电池单元,导致充电和放电时温度读数不正确,我不得不重新运行电池循环。  Chem_ID报告看起来类似,但没有保护电路,3 % 中有一个Chem_ID (#5377),最大偏差为2.96 %。  不过,我不知道这方面的资料会往哪个方向走。  我假设根据此信息不推荐使用当前燃油表。  是否建议使用可编程化学燃料表?如果是,我如何识别该部件?

    以下是完整的Chem_ID报告:

    化学ID选择工具,版本= 2.52

    当前拟合中使用的配置:
    ProcessingType=2.
    NumCellSeries=1
    ElapedTimeColumn=0
    VoltageColumn=1
    CurrentColumn=2
    TemperatureColumn=3

    最佳化学品ID:5377最佳化学品ID最大偏差,%:2.96



    所有ID的汇总,最大值 DoD偏差低于3 %

    化学ID最大DOD错误,%最大R偏差,比率
    5377 2.96 1.63
    2141 3 1.08

    最佳ID的最大偏差在建议范围内。 所选的最佳化学ID适合对仪表进行编程。


    为基于ROM的器件(如bq274xx)选择最佳通用ID


    设备/系列1
    通用化学ID设备/电压/化学最大DOD错误,%
    3142 bq2.7421万-G1D:4.4V LiCoO2 19.76
    bq35427411-G1C:4.35V LiCoO2 21.44
    128 bq2.7421万-G1A:4.2V LiCoO2 28.74
    312 bq2.7421万-G1B:4.3V LiCoO2 32.97
    最佳通用ID 3142
    警告:通用ID偏差太高,很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式,单位和测试计划


    设备/系列2
    通用化学ID设备/电压/化学最大DOD错误,%
    bq35427621:(Alt_CHEM2) 4.35V LiCoO2 21.44
    bq1210 27621:(Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO2 25.82
    1202 bq2.7621万:(默认) 4.2V LiCoO2 26.6
    最佳通用ID 354
    警告:通用ID偏差太高,很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式,单位和测试计划


    设备/系列3
    通用化学ID设备/电压/化学最大DOD错误,%
    3142 bq2.7426万:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO2 19.76
    3230 bq2.7426万:(默认) 4.35V LiCoO2 21.77
    1202 bq2.7426万:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO2 26.6
    最佳通用ID 3142
    警告:通用ID偏差太高,很可能是由于数据异常造成的。 请检查数据文件是否具有建议的格式,单位和测试计划

    注意:我意识到由于耶稣受难日假期,我可能要到下周才能得到回复。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    您需要使用基于闪存的量规,如bq2.752万或bq2.751万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish,

    我已获得BQ2.751万EVM并连接了我们的电池和EV2400。  在BQStudio的Chemistry下,我希望能够使用Chem_ID报告推荐的化学编号5377进行电池编程,但我看不到Chem_ID是一个选项。  如何输入与我们在3 % 中的出院配置文件最匹配的Chem_ID?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish,

    我对太快地提出最后一个问题表示歉意。  我终于找到了如何更新Chem_ID列表并更新到Lishen LR2170SD (5000mAh) 5377 LiMn2O4 (Co,Ni)/ Carbon 4.2V电池。  我相信我现在可以运行一些电池循环,看看在对相应的寄存器进行编程后它的跟踪效果如何。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    很开心听到您取得了进展。 学习周期流程图见 www.ti.com/.../sluu327b.pdf