This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:LS RDS与温度图

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096682/tps548a20-ls-rds-vs-temperature-diagram

部件号:TPS548A20

大家好,团队

我们的客户询问 RDS (ON)低侧MOSFET与温度的数据。

我们有吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,King,

     除了数据表上的数据外,我们没有其他数据:

    • 4.7 mΩ 典型值,4.94 mΩ 最大 值为25ºC Ω
    • 温度范围内的5.7 mΩ 最大值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,谢谢。