This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164-Q1:功能性安全问题

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164-Q1, LM5146-Q1, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095469/lm5164-q1-functional-safety-concerns

部件号:LM5164-Q1
在“线程: LM5146-Q1LM5146”中讨论的其它部件

尊敬的团队:

我的客户正在研究我们 的功能安全 文档,他们有以下问题,

  1. LM5164-Q1:

     如果VIN的电压高于绝对最大额定值,则故障机制是什么? SW针脚输出电压是否为0V或等于VIN电压?

      ƒ 根据下图,如果SW引脚对地短路,芯片组内的FET将会失效,因此SW引脚电压将与Vin相同,对吗?  这对于二级功率SBC…具有很高的风险 此外,我不明白内部MOSFET 为何会受损。 我们具有电流限制功能,我认为SW对地短路应触发OCP,我们的设备不应损坏。

  1. LM5146-Q1:

     如果VIN的电压高于绝对最大额定值,则故障机制是什么? SW针脚输出电压是否为0V或等于VIN电压?

     ƒ 如果HO针脚对VIN (VOUT=VIN)短路,这是否意味着电感之后的电压将等于VIN,对吗? 我不理解为什么在该故障下,Vout等于VIN。 请您帮忙解释一下吗?

此致,谢谢!

雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sherry:

    我将在内部与我们的团队核实,并向您提供答案。  

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sherry:  

    在LM5164-Q1方面:

    如果VIN高于设备的绝对最大额定值,则高侧FET可能会失败,短路意味着SW将等于VIN。  

    如果高压侧FET导通时SW对地短路,则会通过HSFET产生VIN对地短路情况。 当存在OCP时,此OCP可能无法对短路作出足够快的响应,并且通过FET的电流可能会超过设备的安全工作区域。  

    我将让负责LM5146-Q1的工程师回答您有关该设备的问题。  

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森,您好!

    LM5146的问题似乎无人回答。 我会再次发布。

    此致,谢谢!

    雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sherry:

    您似乎收到了对您的其他帖子的回复,因此我将关闭此线程。  

    此致,

    Harrison Overturf