This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:UC3843D8 SOIC8封装的加热问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091550/uc3843-heating-issue-with-uc3843d8-soic8-package

部件号:UC3843

您好,

我使用的是UC3843和SOIC8封装,12伏电源电压,但它在提供电源电压后开始加热,而没有向IC提供任何输入。 我们使用UC3843作为PWM发生器,在Isense输入引脚上具有模拟输入,

加热在一段时间内分别增加。

当我应用1V至0.2V范围内的输入电压时,输出PWM开始,但加热也会达到更高。

如何避免加热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否意味着IC的电源为12伏,但 Isense引脚上没有输入电压? 您看到温度上升吗? 什么是温升?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean,您好!

    是的,我使用PWM和不使用PWM条件测量IC的温度。

    VCC=12V电源,输出频率1KHz,电源电流=22.2mA。

    条件1: Isense引脚处的电压= 1.1V,Vout = 0v,PWM = 0 % 占空比 PWM,IC温度(30分钟内)=从36度到58摄氏度。 加热= IC继续加热

    条件2: Isense引脚处的电压=0.2V,输出电压=12v,PWM = 85 % 占空比 PWM,IC温度(30分钟内)=从36度到68摄氏度。 加热= IC继续加热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sachin,

    功耗为0.266W,可达到22度等温升。 当PWM切换时,它消耗更多的功率并获得更高的温度上升。  

    但是,22mA过高,通常不会高于10mA。 您需要了解电流高的原因。

    此致,

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean,您好!

    感谢您的回复,

    但数据表中提到的IC电流不会高于10mA。

    原理图:  //e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0508.TI1.png

    请查看以下论坛以供参考   

    UC3843:在24V https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/106.8757万/uc3843-heating-observed-at-24v?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=uc3843#下3843下观察3843观察到加热

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,最大电流为25mA。 对不起,我看了一个错误的列。  

    系统中是否有空气循环? 使用此结果测试了多少台设备?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,我只使用UC3843 IC电流测量进行测试,IC只消耗13mA到14mA的电流,有PWM输出,也没有PWM输出。

    我用5个设备进行了测试。 我从所有IC中得到了相同的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在如此小的电流下,温度升高是一种奇怪的现象。 如果不消耗大功率,为什么温度会升高这么多?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有机会进行进一步调查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,我测量了24小时的温度

    白天温度上升 至68度,而室温为34度  

    夜间 温度上升 至62度,而室温则为26度   

    我检查 了IC的原理图配置,但似乎没有问题

    只有一件事是我以这种方式操作IC以获得1KHz的输出频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的应用中,温度会增加34C。 听起来很正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但可能是由于这种温度变化,IC寿命会降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我和另一位工程师谈过,他说温度上升取决于布局,cupper曲线区域,环境温度,气流等。 典型的温升为25C至35C。 关键点是确保接点温度低于限值。