This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2986:正在搜索TI解决方案

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2986, TPS7A25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096629/lp2986-searching-ti-solution

部件号:LP2986
主题 :TPS7A25中讨论的其它部件

大家好,

好消息是我们 有机会替换“CAT6201

我们是否有替换 “CAT6201”的解决方案?

下面的URL是 “CAT6201” 数据表

e2e.ti.com/.../IC0.00788亿-CAT6201_2D00_D_C4893C68664E_.pdf</s>6201 48936.8664万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kygo,

    替换CAT6201的最佳选项是TPS7A25。 LP2986的输出电流较低,但如果不需要当前要求,则可以工作。

      LP2986 TPS7A25
    AEC Q100
    输出选项 可调输出,固定输出 可调输出,固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.2 0.3
    VIN (最大值)(V) 16. 18.
    VIN (最小值)(V) 2.1 2.4
    输出电压(最大)(V) 5. 17.64
    输出电压(最小值)(V) 1.23 1.24
    固定输出选项(V) 3,3.3 ,5 1.25 ,1.8 ,2.5 ,3.3 ,5.
    启用 是的 是的
    电源正常 是的 是的
    输出电容器类型 非陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 42. 22.
    噪声(uVrms) 160 300
    精确度(%) 3. 1.
    VDO (典型)(mV) 180 210.
    IQ (典型值)(mA) 0.1 0.002
    热阻 θJA (°C/W) 38. 73.3
    最小包装面积(mm2) 14.7 4.
    包装类型 SOIC,VSSOP,WSON

    WSON

    谢谢!

    Prakash L