This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1032万:设计回顾

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096514/tps61032-design-review

部件号:TPS6.1032万

大家好,

我们的客户希望在您的帮助下查看其应用的原理图和PCB布局。 请参阅随附的示意图和光绘文件。

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_PCB-Space-V5_5F00_2022_2D00_04_2D00_25.pdfe2e.ti.com/.../Gerber_5F00_PCB_5F00_PCB-Space-V5.1.zip 

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    感谢您与我们联系。

    您能否提供输入电压范围和最大负载电流。 另外,请提供电感器L1的P/N以便我们可以进行估计。

    此致,

    布莱斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryce,

    感谢您的回复。 我们的客户提供这些 详细信息。

    输入电压将来自2节AAA电池,因此为1.8V-3.3V。 最大负载电流为700mA,但大多数情况下约为10至200mA。 电感器L1的产品编号为SMMS0650-6R8M。

    此致,

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,  

    感谢您的更新。 电感器适合此应用。 附件是我对客户的示意图和布局的意见。

    e2e.ti.com/.../TPS6.1032万-Schematic-and-Layout-Review.pptx

    此致,

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bryce,

    非常感谢您的建议。

    此致,

    达尼洛