This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.2918万负载开关重新启动,增量更改PCB

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096839/tps22918-load-switch-reboot-with-delta-changes-pcb

主题中讨论的其他部件:TPS2.2918万EVMTPS2.2918万

TPS2.2918万TDBVRQ1,我们在设计中使用此部件,在版本5中使用100pf @ CT针板工作正常。 更新后的版本中,更改了增量和PCB材料

 当TPS2.2918万TDBVRQ1开关打开时,我们看到重新启动。 我们尝试了大约30到40倍的相同问题,并始终如一地观察到。 在同一主板中,我们探测上升时间@开关的输出引脚没有发现此问题。后来我们检查了多次问题,但没有重现。

与板2,板3,板4重复相同的操作。

在我们探测问题发生之前,一旦探测到问题,问题就不会再重复,为什么会发生这种情况,而这背后的逻辑是不可理解的。

此外,请告诉我们PCB修订版的更改和非常小的增量更改,为什么我们会看到此问题,如何解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh,

    如果设备在旧PCB上工作,唯一发生的事情是PCB的更改开始导致此问题-必须有与PCB更改相关的内容导致此问题。 我猜可能是布局/焊接问题导致其中一个连接短路/断路。

    要排除该器件,我建议从PCB中断开TPS2.2918万的焊接,然后将其焊接到TPS2.2918万EVM,以验证器件是否按预期工作。 同样,由于只有PCB发生了变化,这将更倾向于系统级问题,而不是特定于设备的问题。

    此致,
    Timothy Logan