This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.835万-R1:停止为SOC充电,跳至0

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096333/bq78350-r1-stop-charging-soc-jump-to-0

部件号:BQ7.835万-R1
主题中讨论的其他部件:BQ7.835万BQ7.62万BQ7.694万

尊敬的TI专家:

我使用BQ7.835万+BQ76940+BQ76200设计7.694万设计一7.62万一个11S2P LiFePo4电池系统,当电池充满时,100 % 的相对充电状态,当我关闭充电器时,SOC跳至0。

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果其中一个单元的电压达到EDV0电压阈值,SOC将跳至零。 如果禁用充电器使电池电压过低,则您的主板上肯定有问题。 当充电器被禁用时,电池组上的电压测量值是多少? 您是否在状态寄存器中看到任何触发的保护?

    此致,

    马特