This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4725万A:4S电池组配置所使用的最小电源适配器电压是多少?

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095991/bq24725a-what-is-the-minimum-power-adapter-voltage-to-be-used-for-a-4s-battery-cell-configuration

部件号:BQ2.4725万A

我们的团队正在使用BQ2.4725万A充电器IC进行PCBA,我们的电池组是4S1P锂离子电池。 因此,我们将为电池组充电至16.8伏。 我们的问题是,我们的电源适配器需要提供的最低电压是多少? 由于IC是降压电压,因此电源电压需要大于16.8V,但我们看不到数据表中的电压需要高多少。 因此,我们应该购买17V,18V,19V,20V甚至更高电压的适配器吗? 在数据表上,我们只看到VCC工作范围为4.5 至24V,但我们也看不到为16.8V电池组充电所需的最小电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我很快就会回复您。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan,您好!

    请参阅以下数据表:



    IC应能轻松达到90 % 占空比。

    但是,我会留下一些空白,并获得一个20V适配器。  

    谢谢!