This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25.6403万:关于VCR的电压振幅

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090608/ucc256403-about-the-voltage-amplitude-of-vcr

部件号:UCC25.6403万

27kΩ 引脚和接地之间连接了一个1 Ω 电阻器,以限制启动时的功率,并连接了一个在特定时间后释放电阻器的电路。

  e2e.ti.com/.../Circuit-with-a-resistor-connected-to-FB-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当您连接一个27kohm时,来自FB引脚的电流值大于IFB最大电流值(164uA)。

    如果您从FB引脚消耗的电流过大(超过164uA),则fbreplica信号将为零伏,其中不会有任何切换。

    要了解需要在FB引脚处连接的电阻值,请按照以下链接中给出的步骤操作:

    UCC25.6403万:关于VCR的电压振幅-电源管理论坛-电源管理- TI E2E支持论坛

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将W ü 2700Ω 连接到BW引脚时,我意识到即使在启动后,fbreplica信号变为0V,它也会切换。

    为什么启动时,如果fbreplica信号变为0V,它不会切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是BW引脚还是FB引脚?

    您能与我分享设计计算器吗? 我会告诉您在FB引脚处可以连接的电阻值。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我所说的是27kΩ Ω 在FB和GND之间连接,2.7kΩ Ω 在BW和GND之间连接(选项7突发模式已禁用)的情况。 如果起动后在FB和GND之间连接27kΩ,则会移动以降低功率,但切换将继续。 为什么在启动之前,如果在FB和GND之间连接了27kΩ,切换不会启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这就是它所发生的情况:

    情况1:启动和脉冲模式被禁用后,在FB引脚上连接了27kohm:

    如上图所示,当吸入的电流 超过IFB电流源时 ,VFBreplica电压将低于 BMTL (0.2)。 因此,决定阈值的Pick高位块将选择BMTL。 这就是您在拔出电流时看到切换的原因,尽管您的拔出电流比IFB电流源多。

    情况2:在 启动 和脉冲模式被禁用之前连接27千欧姆:

    如上图所示,脉冲模式阈值将在启动后编程。 在启动之前,Vcomp是 FBreplica和软启动信号的较低值。 由于您的漏电流比IFB多,我希望Vcomp将是FBreplica,在这种情况下不会发生切换。 完成突发模式编程后,再次为Vcomp选择BMTL。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将电阻器连接到FB时,有时会在室温下启动,但在低温下不启动。

    您认为哪些温度特征会影响您,例如RFB,Vcc和AVDD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    IC的推荐工作温度介于-40至125摄氏度之间。因此,只要温度介于限值之间,IC特性就不应改变。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它没有像R_FB和V_RVCC这样的一点温度特性。 例如,VCC,VDD,I_FB或内部ZD是否具有温度特性? 控制值是否有可能在低温(-20°C)下因这些温度特性而发生变化,并且根据FB和GND之间的电阻值不会启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我很抱歉。 我本应该更清楚些。 我的意思是,只要温度在IC的限值范围内,IC的特性就不会在规格表中的数据表限值之外发生变化。 这些规格表在建议的温度范围内经过了彻底验证。

    如果您可以分享设计计算器和规格,我可以推荐您在FB引脚上需要使用的电阻值。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表限制是否为147-182uA?

    如果您有如下图表所示的IFB与温度图表,请联系我。

    我认为,它未在低温下启动的原因是电流流经FB> IFB的电流值外部电阻器。

    我认为IFB在低温时会降低,或VFB在低温时会增加,但我只是想知道IFB在低温时是会降低还是增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您回答正确。 在建议的温度范围内,数据表限制为147至182uA。

    最低IFB将在最低温度下发生。  

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    您能给我看一下图表吗?

    将IFB值设计为147uA或更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从以下数据绘制数据:

    这来自以下测试设置之一:

    IFB
    温度 最小 最大 平均值 VDD
    -40 155.2644 165.4954 160.643.7967万 15.
    25. 158.5133 167.8175 163.645.1067万 15.
    125. 158.8929 172.9723 166.39.1433万 15.

    此致

    Manikanta P