This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.722万:BQ2.722万设计问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096091/bq27220-bq27220-design-issue

部件号:BQ2.722万
主题中讨论的其他部件: BQ2.5155万

我的客户遇到了一些有关BQ2.722万的设计问题。 请帮助查看以下描述:

有4个独立电池,模拟开关用于切换不同的电池作为系统的电源,此处使用BQ2.5155万和BQ2.722万。 连接方法如下所示,请帮助回答以下3个问题:

1.一个BQ2.722万能否  通过分时监控4块电池?  
2.您是否有任何建议来监控每个电池的电量? 我们是否需要4件BQ2.722万?
3.假设4节电池并联连接,它是否会影响 BQ2.722万的充电/放电和容量监视器?  

此致,

谢尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sharman:

    如果电池不平行,则每个电池都应有单独的电量计。 如果它们处于并联状态,并且所有电池都同时充电/放电,则您可以使用一个仪表。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    感谢您的回复! 电池处于并联状态,他们使用模拟开关切换4块电池,他们想知道 一个BQ2.722万是否可以在不同的时间段监控4块电池。 例如,前10分钟我们 监控第一个电池,后10分钟我们监控第2个电池...此电路在这里是否有意义?

    此致,

    谢尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sherman:

    您不能使用一个带功率mux的仪表来切换测量多个单独的仪表组。 该仪表依赖于库仑计数和了解其所连接的包装的FCC。 经常使用这种在电池之间切换的方法时,测量将无法正常工作。 如果电池之间不总是平行,则应为每个电池使用量表。

    此致,

    Wyatt Keller