This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:ROM模式退出

Guru**** 2539070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096407/bq27z561-r1-rom-mode-exit

部件号:BQ27Z561-R1
主题中讨论的其他部件:BQ27Z561

尊敬的专家:

在客户主板中,2/10 BQ27Z561在经过几天的测试后不响应任何I2C命令。

它们访问0x16 (8位地址,0xB 7位地址)以查看BQ561是否在ROM模式下卡住。  

下面的图片是命令"W: 16 08 11"。 此命令有ACK。  

但在执行以下命令后,BQ561应退出ROM模式并响应0xAA (8位地址,0x55 7位地址),但它仍为pic2。

"宽:16 08 11
X:4000英寸

您能评论如何退出ROM模式吗?

在下载DFFS文件时,BQ561如何在ROM模式下卡住,而不是发生意外?

谢谢

图1:0x16访问。 确认

 

Pic2:0xAA访问。 不好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    闪存中的某些数据似乎已损坏。 如果未正确编程DFFS文件,则可能会发生这种情况。 在大多数情况下,重新编程DFFS文件会有所帮助。 如果没有,则再次对整个SREC文件进行编程以恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish,

    我想确认BQ561是否已在0xAA地址处未响应任何内容,我们是否可以对DFFS或SREC文件进行编程?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,我现在知道了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ryan:

    如果bq27z561在0xAA时没有响应,则对srec文件进行编程更安全