This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:ACFET VGS

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096593/bq40z60-acfet-vgs

部件号:BQ40Z60
主题中讨论的其他部件: CSD1.7308万Q3

各位专家,您好

我在研究BQ40Z60数据表时提到,VACFET (ON)= 9V - 10V。

 EVM - Q5 (CSD1.7308万Q3)中用于ACFET的MOSFET的最大VGS额定值=+10V,但如果我的应用使用4节锂离子电池,那么将MOSFET驱动得过于接近其VGS绝对最大额定值是否安全?

谢谢

-亨德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hendra:

    我将查看正常/典型工作范围。 如果正常操作时最大值为10V,则可以使用,否则选择另一个FET以确保可靠性。