This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1094万:具有混合超级电容器的LiSOCl2

Guru**** 2528180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096374/tps61094-lisocl2-with-hybrid-super-capacitor

部件号:TPS6.1094万

我正在评估TPS6.1094万是否是与LiSOCl2电池和HLC结合使用为CC32xx供电的好部件。

(1)短期峰值功率要求约为450mA

(2) CC3235的输入具有2.1V至3.6V的宽容差

(3)液相色谱不应放电至低于2.2V

(4)蓄电池加载时间不应超过10mA

在“基于TPS6.1094万的智能仪表的长寿命,经济实惠的解决方案”中,您使用了具有更高指定泄漏电流的EDLC (图5-1显示2V时约为10uA,而第8页的注释假定3F和2V为1uA, 需要长期衡量和测试)。

在这种配置中,不需要TPS6.1094万的升压模式(电池和HLC电压都可以直接馈送到CC32xx),因此我想知道芯片是否仍然可以使用(电容器的降压充电),或者它是否限制过大 (电压水平是固定的,不清楚电容器目标电压是否可以设置得高于目标输出电压。

您是否对此组合有任何经验,或者对替代零件有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,J:

    感谢您联系E2E。 正如您在应用手册中所看到的, LiSOCl2蓄电池和HLC 直接蓄电池连接解决方案存在HLC尺寸大和无控制放电电电流的缺点。 对于TPS6.1094万,它可以 提供稳定的输出电压( 可设置 为合适的CC3235输入),并且与Super Cap Control LiSOCl2放电电流和端部断开电压自动转换具有成本竞争力;无需MCU控制。

    TPS6.1094万是一个升压转换器,从超级电容传输到输出,电容电压应低于输出电压。 但我认为输出可以设置为大约3.3V?您对此设计有何顾虑吗?

    此致,

    Eric Yue