This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3.4925万:LM3.4925万和LM5018之间的差异

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5018, LM5019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095685/lm34925-difference-between-lm34925-and-lm5018

部件号:LM3.4925万
在“线程:LM5018LM5019LM3.4926万”中讨论的其它部件

大家好,

LM3.4925万和LM5018有何区别?
我看了数据表,我觉得是一样的。
客户当前正在使用LM3.4925万。 更换LM5018时有哪些问题和预防措施?

此致,
石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    除了 OCP点之外,这两个部件的性能都相似,LM3.4925万可直接由LM5019替换,因为LM5018客户需要注意电感器是否会在OCP状态下饱和。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    感谢您的回复。
    我还有其他问题。

    LM3.4926万和LM5018有何区别?
    当前限值相同,但是否存在其他差异?

    此致,
    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    它们具有相同的性能,没有区别。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    您知道为什么商品名称不同吗?
    它们为什么要分离产品?

    此致,
    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我不知道 原因, 但从数据表看,这是相同的。   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:


    好的。 我理解。
    感谢您的支持。

    此致,
    石田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将结束这个问题,谢谢