This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:56V输入的热插拔应用

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094792/tps1663-hot-plug-application-at-56vin

部件号:TPS1663
主题中讨论的其他部件: LM5069CSD1.9532万Q5B

大家好,

我将TPS1.663万设计为56Vin / 5A (最大)系统中的热插拔IC。 示意图如下所示。

我现在遇到的问题是TPS1.663万将在热插拔测试期间损坏。 (热插拔:先打开外部适配器的交流电源,然后将直流电源接头插入系统)

我添加了RC缓冲器R1382和C1325,以降低热插拔过程中的电压峰值。 我还会进行电路模拟和实验,以优化RC缓冲器值。 然后,我们使用的当前值是2R7 + 1uF/0805 MLCC。 但是,在热插拔测试过程中,eFuse仍有可能损坏。  

问题1:既然 数据表中没有集成MOSFET SOA图表,如何检查MOSFET在所有条件下的工作安全性? (例如,输入热插拔,OCP,SCP,输出短启动等)  

问题2:损坏是由热插拔过程中的电压峰值或浪涌电流引起的? 我可以做些什么来分析它?

问题3:如何增加此应用程序的设计利润?  

非常感谢。

 Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Muhsiu,

    设备存在固有的开启延迟,因此浪涌,OCP,SCP等不是造成损坏的原因。 在热插拔事件中,损坏主要是由于超出VIN侧设备的ABS最大电压额定值。

    探测到设备接地的VIN (靠近设备针脚),以检查 热插拔是否导致电压峰值高于 设备的ABS最大电压额定值。

    请考虑添加不带串联电阻器2R7的电容器,以使其更有效地吸收 电压峰值。 我们可以通过选择大型电视(提供较低的动态电阻)(如SMDJ58CA)来增加利润。

    如果您的最大电压为56V,那么您可以使用SMBJ54CA ,因为SMBJ54CA的最小击穿电压为60V

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh,

    感谢您的回复。 实际上,在P1设计中,我只输入2.2uF/100V,没有2R7电阻。 但是,仍然有机会损坏eFuse。

    请问SMDJ58CA和SMBJ54CA之间有何区别? 我注意到SMD系列的额定功率高于SMB系列。 为什么SMD优于SMB?

    此外, 56V是直流输入电压,而不是最大电压峰值。谢谢。

    Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh,

    有关TPS1663规范的另一个问题。  如果上述67伏电压被认为是“可能造成永久性损坏”? 它应该是60-67v?

    谢谢你。

    Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SMD二极管具有较低的动态阻抗,钳位可降低瞬态事件的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Muhsiu,

    很难评论它会造成多少损害。 它可能是部分的永久性损坏。

    谢谢!

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh,

    抱歉。 我不明白为什么。 您会解释更多吗? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果60V-67V电压可能是永久性损坏的一部分。 56V输入系统的设计余量只有3-4V ...对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    67V 绝对最大电压额定值之前不会有任何损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh,

    根据 Rd=(VCL - VBR)/ IPP公式。   我检查Vin / Iin波形。因为,最大电压约为56.4V。 我不认为电视在断电时工作。 如果更改为SMD系列,是否仍有帮助?  

    Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Muhsiu,

    是的。 SMD系列电视的RD比SMB系列低,因此会有所帮助。

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh,

    您是否会帮助推荐外部MOSFET? 我想将设计更改为控制器+外部FET。谢谢。  

    Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Muhsiu,

    请考虑使用 CSD1.9532万Q5B的LM5069。

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rakesh,

    我查看了数据表,但没有看到如何对PG拉高/低阈值进行编程。 例如,如何将PG拉低阈值设定为48V输出?

    Muhsiu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅8.3 6电源正常针脚部分。 遗憾的是,它不提供PG阈值编程。

    谢谢

    Rakesh