This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:关于BUCK1的转换率

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096290/lp8733-regarding-slew-rate-of-the-buck1

部件号:LP8733
主题 :TPS6.5218万中讨论的其他部件

大家好,

客户正在使用 LP8.7334万D (BUCK1的3.3V输出)为FPGA供电。

它们FPGA的电源斜坡速率最大为6mV/us,但 BUCK1的转换速率固定为7.5mV/us。

因此,客户无法满足FPGA的要求,因此他们希望降低BUCK1的转换率。

问题:

  • 此切换速率是否根据负载而变化?
  • 是否有负载与转换率特性的数据?

此致,

Ki Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kei:

    是的,转换速率是固定的,与负载无关。 当然,如果您添加太多负载,转换器将达到电流限制,但这不是您所需要的。   

    他们能否通过系统中的I2C配置寄存器以降低转换速率?

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tomi,

    感谢您的快速回复。

    让我澄清一下启动时的转换速率控制。
    过去,我曾与BU就启动TPS6.5218万xx系列时的转换速率控制进行过沟通。


    当时,业务部门的答复如下


    "您提到的步骤(80us/步进:2:0转换)只是为了在启动后控制转换速率并更改目标电压。 转换速率寄存器不控制初始斜坡速率。
    启动上升时间取决于调节器的浪涌电流限制,该限制设置为500mA。 因此上升时间将取决于输出电容和电流限制(电流不大于500mA)。 我们使用电容器充电公式(I = C dV/dt)估计,输出电容为80 uF时,3.3V的上升时间约为500us。"

    • LP8733是否能够在启动时控制转换速率,而TPS6.5218万xx系列则无法控制转换速率?
    • 客户表示因为主板空间太小,不能放置MCU。 因此LP8.7334万D将用作独立(不带I2C)。

    在不配置寄存器的情况下,是否有任何方法可以实现6mV/us?

    此致,

    Ki Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kei:

    TPS6.5218万是完全不同的IP,在此不适用。 LP8733也使用转换速率控制来启动。

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tomi,

    感谢您的持续支持!

    使用LP8.7334万D的Buck1,是否有任何方法可以达到超过550 us的上升时间?

    此致,

    Ki Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kei:

    除了更改寄存器设置外,我看不到其他方法,但它们似乎没有I2C可用。 我还在检查我们是否在同一产品系列上提供了一些类似的OTP spin,而该产品系列可以替代使用。 但不幸的是,LP8.7334万D是唯一具有这些输出电压的产品。

    另请注意,转换速率设置是典型的,我们还应考虑10 % 的时钟变化。 因此转换速率实际上可以比额定设置快10 %。  

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela