This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.46万EVM:所需充电电流小于2A

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096009/bq24600evm-charging-current-required-is-less-than-2a

部件号:BQ2.46万EVM
主题中讨论的其他部件:bq2.46万

大家好

我需要设计一个充电器来为备用电池(6s锂离子2AH)充电。我打算使用BQ2.46万。  

我在BQ2.46万EVM数据表/指南中注意到的一件事是最小电流为2A。 请参见下图。

根据我对BQ2.46万数据表的理解。我应该能够将电流并联电阻从默认0.01 欧姆切换为0.1 欧姆,以获得0.4A (0.2c of 2AH)的充电电流

有人能帮我确认是否可以将BQ2.46万EVM上的0.01ohm替换为0.1ohm以获得0.4A充电电流吗?

谢谢

Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

      此充电控制器设计用于为电池快速充电。 该部件可在0.4A的电压下充电,具体取决于ISET1提供的电压和使用的感应电阻。 请记住,充电电流的准确度可能会受到影响,并且零件可能会在DCM中持续运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Kedar