This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.31万EVM-001:钮扣电池超级电容器的电压平衡-串联和并联

Guru**** 2544760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095773/bq33100evm-001-voltage-balancing-for-coin-cell-supercapacitor---in-combination-of-series-and-parallel

部件号:BQ3.31万EVM-001
主题中讨论的其他部件:BQ3.31万

尊敬的先生/先生:

                我目前需要有关电池管理系统的指导和建议,这些系统可用于币形超级电容器库。

我们以前购买了用于最多5个纽扣电池超电容的BQ 3.31万 EVM,但现在我们需要提供可在以下情况下使用的产品建议。

  1. 电池管理系统,用于5硬币以上的超级电容器
  2. 电池管理系统,用于并联连接币形超级电容器。
  3. 电池管理系统,可用于具有串联和并联组合的大型币形超级电容器。

请帮助我了解这方面的可能产品。

谢谢你。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    BQ3.31万是我们提供的唯一超级电容管理IC,您应该能够增加并联电容器的数量,但我们不会超过5个串联电容器。

    此致,

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    感谢您的快速响应。 我又问了一个问题。 根据BQ3.31万用户指南,我们必须分别根据2芯,3芯和4芯更换电阻器R5,R6和R7。 在我开始配置并行和序列字符串时,我应如何处理。

    此致,

    Priyadharshini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在并联添加更多的电压时,充电电压不应改变,不需要改变。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你