请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ3.31万EVM-001 主题中讨论的其他部件:BQ3.31万
尊敬的先生/先生:
我目前需要有关电池管理系统的指导和建议,这些系统可用于币形超级电容器库。
我们以前购买了用于最多5个纽扣电池超电容的BQ 3.31万 EVM,但现在我们需要提供可在以下情况下使用的产品建议。
- 电池管理系统,用于5硬币以上的超级电容器
- 电池管理系统,用于并联连接币形超级电容器。
- 电池管理系统,可用于具有串联和并联组合的大型币形超级电容器。
请帮助我了解这方面的可能产品。
谢谢你。
此致,