This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.7915万:充电MOSFET不能打开。

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096230/bq77915-charge-mosfet-don-t-turn-on

部件号:BQ7.7915万

大家好。

我想为4个串行单元设计简单而便宜的电池保护电路。 我不会使用过电流和过温保护。 因此,我使用的是"BQ779.1504万PW"。 放电MOSFET和欠压保护工作正常。 但是MOSFET充电不能打开,电池不能充电。  原理图如下。  我用电流保护电路设计了原理图,但我不会使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ahmet,

    您能否测量CHG和DSG FET闸门处的电压? 您的原理图看起来不错,所以我想知道是否触发了任何其他保护。

    谢谢!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb,

    充电针脚电压为1.6V,放电针脚电压为1.6V,CHG MOSFET栅电压为0.6V,DSG MOSFET栅电压为1.6V (在无负载条件下)。 当我将几安培负载连接到电池时,充电针脚电压为2.2V,放电针脚电压为2.2V,CHG MOSFET栅电压为1.6V,DSG MOSFET栅电压为2.2V。

    编辑:我发现了问题。  总之,当我开始尝试电路时,我将一个2安培电阻负载连接到蓄电池端子并运行它。 但MOSFET却变得非常热。  我使用的MOSFET的内部电阻为1mR,在如此低的负载下,它们不可能加热。  极低的栅极电压和电路不时不稳定的运行,使我能够控制部件。 和宾戈:)。  R1和R17电阻器装配不正确。 R1 = 3MR,R17 = 1K。 因此,BQ7.7915万在大约5uA的极低电流下工作。 现在一切正常(充电和放电)。  

    感谢Caleb的帮助。  

    祝你度过美好的一天!