This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703-Q1:TPS3703的行为

Guru**** 2400025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3703-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096543/tps3703-q1-behavior-of-the-tps3703

部件号:TPS3703-Q1

大家好,

我对TPS3703-Q1有疑问。 如果感应电压介于5.5V至6V之间,它是否正常工作? 我知道我们无法保证规格,因为超出了建议的工作范围。但我们只想知道这种情况的行为。 是否有任何问题?

此致,

Masa.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Masa:

    感谢您的提问。 由于TPS3703-Q1的最高电压阈值为5V, 因此nReset应声明过压。 长时间施用6V及以上电压可能会对设备造成损坏。

    杰西