This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:过滤掉低于10us的电流峰值

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS1653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096512/lm5069-filtering-out-sub-10us-current-spikes

部件号:LM5069
主题: TPS1653中讨论的其它部件

您好,TI团队:  

我们将LM5069用作eFuse,为辅助电源轨提供软启动,短路和过电流保护。 我们最近将LM5069的电流限制降低到1.2A,最小1.375A,典型和1.5A,最大,并且在测试期间,我们发现当我们的系统通过主电源通道遇到重负载时,辅助电源通道, 由LM5069监测,在峰值为1.7A至2.5A时,可看到约10us的快速电流突起。 在此期间,断路器保护装置会跳闸,辅助电源线会在LM5069重新启动之前关闭约10秒。  

由于LM5069的电流限制,我们需要将电流限制保持在此范围内。 我们要做的是在LM5069的感应输入上创建一个小的RC滤波器,这样这些10 us以下的短脉冲被滤除,而不会对短路性能产生重大影响。 我们想在DNM R141处放置一个电容器,在R125处放置一个电阻器。

RC滤波器中的R值是否有任何限制? 我们的一些测试表明,如果R为50欧姆,LM5069将关闭FET。 为什么? 我们不想再引入此解决方案的另一个问题。

我们正在测试短路反应时间,我们的TAUS将尽可能保持在较低的水平。

没有RC滤波器的电路出现断路器问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nick:

    RC滤波器除了降低短路响应速度之外,不应产生任何影响。 我们将RC时间常量限制为<1us,这样它就不会对FET施加压力,以应对真正的短故障。

    TPS1653通过瞬态2x脉冲支持,非常适合您的应用  

    此致,

    Rakesh