请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCD9.032万 大家好,
您能否帮助我了解,在清除UCD9.032万上的已记录故障详细信息日志时,我的客户是否可以将负载长度最小化至< 32字节?
建议的方法似乎涉及写入39字节事务 (0xEA)以清除Logged_Faults。
但是,客户正在使用的I2C控制器硬件存在问题,允许超过32字节的事务处理。
是否可以执行多个事务,实施不同的清除或任何其他方法来清除具有此32字节限制的UCD9.032万的故障详细信息日志?
谢谢!
雅各布.巴特勒