This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9.032万:清除故障详细信息日志-最小化有效负载长度

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096546/ucd90320-clear-fault-detail-log---minimizing-payload-length

部件号:UCD9.032万

大家好,

您能否帮助我了解,在清除UCD9.032万上的已记录故障详细信息日志时,我的客户是否可以将负载长度最小化至< 32字节?

建议的方法似乎涉及写入39字节事务 (0xEA)以清除Logged_Faults。

但是,客户正在使用的I2C控制器硬件存在问题,允许超过32字节的事务处理。

是否可以执行多个事务,实施不同的清除或任何其他方法来清除具有此32字节限制的UCD9.032万的故障详细信息日志?

谢谢!

雅各布.巴特勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的,您可以写入小于32的有效负载以清除故障日志,  

    此致

    Yihe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe:

    您是否可以共享文档或如何共享的代码?

    使用0xEA命令时,整个39字节似乎需要发送。

    请详细说明如何在引导时在读取小于32字节后清除已记录的故障详细信息。

    此致,

    雅各布.巴特勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    主机通过I2C写入以下内容:

    UCD_address 0xEA 0x2 0x00 0x00足以清除故障。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe:

    就是这样。 我和客户都非常感谢你们的帮助!

    此致,

    雅各布