This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.424万:PH节点上的负电压。 (非同步DCDC)

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094972/tps54240-negative-voltage-on-ph-node-non-sync-dcdc

部件号:TPS5.424万

您好,专家,

我有关于SW节点负电压的问题。

我已查看以下E2E会话和应用说明。

https://e2e.ti.com/search?q=negative%20voltage%20SW%20node&category=forum

https://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf

TPS5.424万是 非同步DCDC,因此在关闭时间PH引脚将为-VF。  

客户正在 使用SBD CMS10I30A (VF=0.32V典型值)作为低压侧。

客户波形低于,

它不超过绝对最大规格-2V。

但是,超过10ns时超过-0.6Vdc。

此外,数据表波形似乎超过 -0.6Vdc (超过 10ns)。

在非同步DCDC的情况下,我们应该如何考虑PH节点上的负电压?

谢谢

泥浆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为数据表意味着它可以在-10毫秒内花费-2V而不是-0.6V,我认为如果在-0.6V的时间上更短,那么如果您遵循布局的行距线,这是安全的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼尔桑

    我理解您的意见。但是,底冲垫能够通过布局改进来改进。

    图42如何? 此波形wad由不好的布局板拍摄?  

    我觉得在所有的休息时间里,这个电压都低于-0.6V。

    哪种PCB布局会影响此问题?

    谢谢

    Mukuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    图42中的波形由设计良好的验证板或EVM板获取。不超过-0.6V的目的是为了使ESD二极管不导电并 通过负载电流。 由于SW具有功率二极管 , 由于负载电流将流经功率二极管,因此布局良好不会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    图42的放大波形

    它似乎超过-1us的-1V (所有关闭时间)。 我的理解是否不正确?

    通过开关关闭的下冲可以通过布局改进来改进。

    如何改善整个关闭期间的负电压?

    谢谢

    Mukuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我认为波形可能有一些失真。 我们选择EVM中的B340B-13-F,因为您可以看到3A全温度下的压降将低于0.5V,我认为它可以保持芯片安全。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如我所述,他们使用 CMS10I30A,请参阅以下内容:

      在3A的全温度下,压降也将低于0.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daniel-San,

    客户反馈,他们在所有停机时间内都看到了-1.3V左右。  

    他们认为 ,PCB布局不会改善它。 此外,二极管也没有问题(在POST上方)。

    您的评论是否意味着客户的波形也失真?

    谢谢

    泥浆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到了客户主板的放大波形。

    e2e.ti.com/.../SW_5F00_002.tif

    谢谢

    泥浆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mukuno您好:

    什么是负载条件? 它看起来是SW偏压很慢,看起来不是在重负载条件下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    是的,它是200mA~400mA

    谢谢

    Mukuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我认为原因负载电流小,所以二极管可能不是完全导体,因为结电容器会与电感器谐振。如果负载高,负电压会很小。  

    在这种情况下 ,我认为TPS5.424万是安全的

    Tks