This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:哪种变压器可替代PA0801?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP7451, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094312/ucc2897a-which-transformer-to-replace-pa0801

部件号:UCC2897A
主题中讨论的其他部件:PMP7451

尊敬的TI团队:

 我想使用参考设计PMP7451来设计,它适用于输入:36-75V和输出:12V/10A。 我的要求与I/O非常相似:36-95V和O/p 12V/20A。

 现在,我可以更改MOSFET和其他组件以满足我的要求,但我不知道需要做什么更改来替换原始参考设计中的变压器PA0801。 所以我在脉冲变压器网站上找到了部件 PA0901 (附件数据表),如果我只使用一对一的替换件,PA0901NL (216uh)会做什么? 或者我需要从数据表中选择其他(如果不是),然后建议选择哪一项?

提前感谢。

 正在等待您的回复。

此致,

 Vijay Gohil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay,

    您是否尝试使用UCC2897A计算器 及其应用手册来计算变压器?

    www.ti.com/.../sluc662

    www.ti.com/.../slua535

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay,

    由于长时间没有响应,我认为您已解决了问题,我将关闭此线程,

    如果没有,请在下面回复或创建新线程,谢谢  

    此致,