This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.021万:TPS6.021万最大电流最小定义含义是什么?

Guru**** 2501715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096451/tps60210-tps60210-max-current-minimum-definition-meaning

部件号:TPS6.021万

大家好,

对于TPS6021x,我发现输出电流规格令人困惑,请参阅下面的两个剪辑。 不确定是最小值还是最大值… 如果它是“最小值”,意味着什么?

 

谢谢。

此致

云井

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yunjing,

    感谢您发布。  这意味着该设备可支持至少100或50mA的最大负载,因此它是最低规格。  您可以抽取更多,但不能保证。  但是,这并不意味着您必须消耗100mA或50mA。  

    谢谢!

    有浩