This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:WDO重置期间的WDI计时(低)

Guru**** 2392375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096225/tps3850-q1-wdi-timing-during-wdo-reset-low

部件号:TPS3850-Q1

大家好,  

我想在重置看门狗后确认WDI定时要求。

当WDI违规发生且WDO变低时,则在TRST之后,WDO再次变高。 看门狗正时是否在此WDO低到高正时处初始化?  

或者在WDO处于低电平时看门狗逻辑继续,则看门狗计时仅由WDI下降边缘决定?

我计划使用WDO信号重置MCU。 因此,我想知道WDO上升边缘后的第一个WDI脉冲要求是t <twdu (min)或twdl (max)<t<twdu (max)。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。  

    2号。 如果您控制SET/1以禁用监视器以启用,则监视器时间将从t<twdu (min)开始,就像在开机/重置后一样,

    或twdl (max)<t<twdu (max)就像正常的窗口操作?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinji,

    我将再次与我们的设计团队核实WD行为。

    杰西