This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4329万:更换TPS5.4339万的器件

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096211/tps54329-replace-device-for-tps54339

部件号:TPS5.4329万
主题中讨论的其他部件:TPS5.4239万TPS5.4339万TPS5.4327万TPS5.4328万

您好,先生,

由于设备短缺,我的客户希望使用TPS5.4329万DDAR来替换TPS5.4339万DDAR。

TPS5.4239万是比TPS5433更旧的器件,对吧?

设计条件为12V输入到1.2~5V输出/Iout 3A。

您能否帮助我们检查设计条件或硬件应用的任何副作用? 如果没有,请推荐合适的产品吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Henry,

    是TPS5.4329万的LS FET RDSon 和额定频率比TPS5.4339万稍高。 因此,TPS5.4329万的效率可能稍低。 但是,否则性能应该相同。 如果感兴趣,您还可以查看TPS5.4327万/8及其相应的4A/5A版本。 TPS5.4327万/8的额定频率(700kHz)和SS电流都稍高,因此您需要重新设计这些组件的SS盖。 在TPS5.4327万/8和TPS5.4327万之间,TPS5.4327万在FPWM下工作,而TPS5.4328万在自动PFM/PWM下工作,以便在较轻负载下获得更高的效率。

    谢谢!
    阿莫