This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5155万:PMID调节效率

Guru**** 2578975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095854/bq25155-pmid-regulation-efficiency

部件号:BQ2.5155万

团队成员,您好!

  BQ2.5155万上的PMID法规的效率是多少?

谢谢!

胡安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    我已从概述PMID reg准确性的数据表中附加了此屏幕截图。

    此致,

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jackson:

    我需要效率,而不是准确性。  

    这是否是内部费用?

    谢谢!

    胡安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    抱歉,我误解了这一点。 基本上,您可以将PMID reg视为4.5V LDO。 效率的计算方法如下:

    如果VIN=5,IO=100mA,则最终实现了90 % 效率。

    希望这能有所帮助,

    杰克逊