This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709-Q1:正在搜索TI解决方案

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709-Q1, TPS709
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096316/tps709-q1-searching-ti-solution

部件号:TPS709-Q1
主题 :TPS709中讨论的其他部件

你好,团队成员

我们可以采用TI产品的新产品!

客户正在寻求 更换SGM2203  (P2P可能更好)

请帮助确认是否 可以使用TPS709-Q1引脚到引脚来替换SGM2203?( 似乎它们是P2P)

http://www.sg-micro.com/show-product-627.html

1.请帮助建议TI解决方案,Thx
2.please帮助提供比较表,我将向客户建议,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Kygo,  

    TPS709-Q1是汽车合格部件,我建议使用TPS709,因为它是目录 版本。 TPS709是采用SGM2203 (L型)的P2P技术。  

      SGM2203 TPS709
    AEC Q100
    输出选项 固定输出 固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.15 0.15
    VIN (最大值)(V) 32岁 30.
    VIN (最小值)(V) 2.7 2.7
    输出电压(最大)(V) 12. 6.
    输出电压(最小值)(V) 0.9 1.2
    固定输出选项(V) 0.9 ,1,1.1 ,1.2 ,1.5 , 1.8 ,2.5 ,2.8 ,3,3.3 , 3.6 ,5,8,9,12 1.2 ,1.35 ,1.5 ,1.6 ,1.8 , 1.9 ,2.5 ,2.7 ,2.8 ,3, 3.3 ,3.6 ,3.8 ,3.9 ,5, 6.
    启用 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 1kHz (dB) 40. 52.
    噪声(uVrms) 220 190
    精确度(%) 3.
    VDO (典型)(mV) 1300 300
    IQ (典型值)(mA) 0.0045 0.001
    热阻 θJA (°C/W) 200 73.
    最小包装面积(mm2) 4.64 4.
    包装类型 SOT-23,SOT-89 SOT-23,WSON