This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7.3801万:驱动电压高于VIN的EN引脚

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096345/tps73801-drive-en-pin-with-a-voltage-higher-than-vin

部件号:TPS7.3801万

大家好,支持!

数据表(ABS最大值表)表明VEN与VIN无关。

我只是想检查EN引脚是否可以在高于VIN的电压下驱动,说VEN=5V,而VIN=3.3V。

谢谢!

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bruce:

    此设备的ABS最大值表与EN ABS最大值与VIN无关;EN上的ABS最大值为+/- 20V,因此您提到的应用程序受支持。

    此致,

    尼克