请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS5.3915万 各位专家,您好!
PCN# 20.1708万04000C表明0.4万表明铅涂层材料发生了变化- NiPdAu (E4)和Matte Sn (E3)
2个问题:
答 客户是否可以在不更改生产线的情况下使用两种抛光件的零件号?
/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/196/TXII_2D00_N_2D00_A0003522003_2D00_1.pdf
B.客户一直在使用E4。 车身标记未显示E4。 但是,新推出的哑光Sn (E3)饰面在车身上显示E3标记。 是否有PCN显示此标记包含?
/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/196/TPS5.3915万-MARKING.pdf
感谢您的参与。
此致
肖恩