This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流或直流输入至直流输出SMPS电路设计

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095996/ac-or-dc-input-to-dc-output-smps-circuit-design

在“线程:LM5021”中讨论的其它部件

尊敬的TI团队

我想设计一个具有以下规格的SMPS电路:

*输入可以是33-265 VAC或48-375 VDC (超宽输入)

*多个直流输出

输出:24V,带0.7 A

输出:+10V,0.8 A

输出:-10V,0.8 A

输出:5V,0.5 A

输出:3.3V,电流为1 A

*输出功率(40-100W)

如何设计具有 上述规格的隔离电源电路?

如何根据此电路进行变压器计算? 是否有任何软件可以执行此操作? 请指导我们  

此致,

扎伊姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zaim

    感谢您的关注,并在您的帖子中提供您的规格。

    要设计此隔离电源电路,我建议您以 https://www.ti.com/tool/PMP3.028万 为起点。 此设计有2个输出,但接近您的输入规格,包含我们的LM5021。  此控制器非常适合此应用,因为它是支持连续传导模式的回扫控制器。 与  仅支持非连续或过渡/临界传导模式回扫的控制器相比,它应具有更好的交叉调节性能。

    优化此设计以补偿如此多的输出可能需要一些迭代。

    我不知道有什么免费的,在线的,高性能的软件工具可以帮助您计算6输出电源的变压器。 但是,您可能需要总共8个变压器绕组(每个次级侧输出1个+辅助偏压+初级侧1个)。 您可以使用LM5021数据表的“8.2 .2.2 变压器”一节中的方程式,与变压器供应商联系,开始您的变压器设计。  

    请告诉我这是否有帮助,如果您需要有关此项目的更多帮助,请回复此帖子。

    此致,

    Andrew