This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.02万:正在查找占空比=f (Vcomp)

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LMG34XX-BB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095772/tps40200-looking-for-duty-cycle-f-vcomp

部件号:TPS4.02万
主题中讨论的其他部件: LM5117LM2.5117万LMG34XX-BB-EVM

您好,

我使用TPS4.02万进行降压。
我无法在文档中找到占空比如何根据施加到COMP引脚的电压而变化。
我希望对充电器执行CC-CV控制,我只执行COMP而不是FB操作。

如果我理解正确,则斜坡的振幅为VDD/10,在我的案例中,Vin为12V,因此振幅为1.2V。
感谢您确认这是我必须用于回路控制的值,著名的Vosc。
提前感谢。

JY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,如果有人能告诉我,工程图中Vramp的偏移量是多少。
    它是固定的还是可变的?
    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Laporte,

    斜坡设置在RC引脚处。

    请注意,由于这是CC-CV应用,我们推荐的控制器是LM5117 (65V)或LM2.5117万 (42V)。 它有一个用于当前监视器的CM引脚,可用于轻松设置CC操作。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Timothy:

    感谢您的回复。

    我的应用有点特别,我使用GAN晶体管和LMG34XX-BB-EVM评估板,它包含正确驱动2个半桥GAN晶体管所需的一切。
    我只需要一个接地参考PWM,它将在评估板上断开,以正确驱动高侧GAN  (开关晶体管)和低侧GAN (同步整流器)。
    TPS4.02万是一个电压控制电路,非常适合我对直流-直流充电器的需求,我不需要像电源这样的万无一失的反应,而且我在数据表中至少有所有清晰的元素,使我可以轻松计算闭环补偿。
    我发现电流控制电路对于实施控制闭环来说非常复杂,始终缺乏具有不透明命名的异域数据,并且这些电路中真正具体应用的示例太少。
    我使用COMP PIN对CC-CV执行您所了解的操作。
    我需要可调电流,通过更改专用直流运算放大器的参考,我可以通过DAC轻松实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解,感谢您的背景。 只是过载COMP需要一些电流(它实际上是电压模式控制器的运算放大器)。