This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2C接口降压

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS542A50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096040/i2c-interface-buck

主题中讨论的其他部件:TPS542A50, TPS6.54万

大家好,  

只需查看下面是否有  

VIN=16V,Vout =4.5V~12V, 当Vout =12V,Iout =3A时。 I2C接口。  

我查看了网站,似乎有TPS542A50,10A,所以我认为添加电阻分压器可以获得更高的输出电压。 但数据表提到,它不建议添加外部电阻器。 因此,请仔细检查并提出合适的解决方案。 谢谢。  

BRS

给定  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否考虑 过https://www.ti.com/product/TPS6.54万

    I2C和输出电压为16V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David,

    感谢您的回复。

    我检查了该部件,但我的客户需要一 个单相解决方案,是否有合适的设备?谢谢

    BRS

    给定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS6.54万 支持所需的输出电压,1通道上的功率级比单个15A功率级更理想。  

    对于这两种设备,客户获得的负载电流远远超过3A所需的电流。   

     

     

    TPS542A50

    TPS6.54万

    输入电压

    16伏

    4 V至18 V

    4.5 V至18 V

    输出电压

    4.5V~12V

    0.5 V至5.5 V

    0.8V至16V

    输出电流

    3a.

    15a

    4 A / 4 A / 2 A / 2 A

    接口

    I2C

    是

    是