This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5.1561万H:LM5156在高功率时不稳定

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156H, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082235/lm51561h-lm5156-not-stable-at-high-power

部件号:LM5.1561万H
主题中讨论的其它部件:LM5156H,, LM5.1561万,LM5156

我的增强设计如下:
输入= 5V-14A
输出= 9V-3A (最大)或12V-3A (最大)或15V-3A (最大)或20V-3A (最大),用于USBC源应用
我通过更改反馈电阻Rfbb选择所需的输出电压。
所有电压在轻负载(~1Kohm)下工作正常。
我测试了9伏电压,工作到14瓦,但之后不稳定(约18瓦)。 不稳定意味着电压尝试达到9V,但降低到~5V (我猜芯片关闭),每125ms重试一次。
我想这是发生的打嗝模式过载,因为在我的原型上,出于可用性原因,我使用LM5.1561万H而不是LM5156H。
对于15V,它不工作@ 12W。
我在工作台上进行了几次模拟,选择了每个零部件的最差情况值,并在法国使用FAE验证我的设计,但它不起作用。
您能否检查我的设计并告诉我应该更改哪个组件?
以下是示意图:

以下是主要组件BOM:
U73 = LM5.1561万HPPR,Q49 = SQJ152ELP,D102 = SDT20B100D1-13,L42 = PA4343.472ANLT

我的董事会一切都好,这是最后一个工作阶段,你能不能帮我一个安静的忙?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier:

    根据您的描述,设备似乎检测到CS引脚(电流感应输入)上的过电流,正如您已经假定的那样。

    您是否可以用示波器探测该引脚上的输入(请使用非常短的接地回路-尖端套管方法,以避免噪音传感)。

    在这种情况下,测量SS引脚时,您还应看到上升和放电,这也将指示过电流检测。

    我假设RFU意味着未组装,但也许您可以确认。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier:

    已经讨论过此问题的另一个线程,因此我将按照另一个线程中的建议关闭此线程。

    如果要重新打开它,只需添加另一个答复,它将再次打开。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以这种方式来关注。

    以下是gate/RS的屏幕截图:

    当我开始了解其工作原理时,似乎占空比不稳定,并且过高,因此电流感应限值溢出。 是布局问题,还是过滤不足?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一个屏幕显示Rs=6.67欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    现在,过电流不再触发,我们可以看到占空比不稳定。

    查看浇口上的短脉冲和长脉冲。

    这表示斜坡补偿不够高。  

    因此,对于6.67 mOhm感应电阻器,请尝试 将R508替换为~ 700 Ohm。

    返回到10m Ω 时,它应该在1.7k Ω 的范围内

    另请参阅数据表部分:9.3 7电流感应和斜率补偿(CS引脚)

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我将在今天下午尝试一下。

    我阅读了至少20次9.3 .7节,但我获得了工作台结果,您的excelsheet计算和基于您的数据表的我自己的计算之间的差异,并且我无法找到错误的位置。

    因此,您能否重新调整我的设计值,尤其是Rs,RF,CF,RSL, 请告诉我获得该数据所需的精确计算方法:

    VIN_MIN = 4.88V

    VIN_max = 5.49V

    IIN_max ~ 13A。

    我有4个USBC电压需要管理,每个输出电压最多可馈电3A 我必须找到一个涵盖所有4个电压的BOM。 根据Rfbb precision 1 % ,我告诉您输出电压的最小值和最大值:

    输出电压= 9V:8.94V至9.45V,9.19V (典型),3A (最大

    输出电压= 12V:11.90V至12.60V,12.25V (典型),3A (最大

    输出电压= 15V:14.87V至15.75V,典型电压15.30V,最大电流3A

    输出电压= 20V:19.82V至21.00V,典型电压20.40V,最大电压3A

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用一个820欧姆的电阻代替了R508,它并没有变得更好... 直接探头P21G和CS引脚:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier:

    CS引脚上的信号非常嘈杂-您可以尝试为此信道启用示波器上的带宽过滤器。

    但是,如果斜率补偿不能改善交换机节点信号的严重抖动,则系统中可能存在其他一些问题。

    也许您可以共享布局,II确实希望确保这与布局中的某些内容无关。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提高RF/CF以改善噪音是否是一个好主意?

    我把我的版式发给你们,但我通过法国FAE发给你们,因为它是保密的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier:

    感谢您的布局,我收到并查看信息后,将通过FAE将其发回。

    增加滤波器可能不起作用,尤其是在不了解干扰来自何处时。 使滤波器变慢也会延迟LM5.1561万的当前信息,从而影响整个调节回路。


    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier:

    我已查看过布局,但需要看到一个重大问题。

    我还使用了我们的其中一个EVM并对其进行了修改以满足您的设置。

    使用以下条件:  

    VIN = 5V  输出= 12V  / I负载= 3A

    电感器= 4.7 uh  Rsense = 5mOhm

    通道1:开关节点 (P21D)

    CH2:公司

    CH3:电流感应处的电压(R505)

    CH4:电感器电流。

    即使没有带宽过滤,我也能获得非常清晰的信号。

    您是否使用过非常短的接地回路-注嘴料筒方法来避免噪音的传感?

    您是否还可以检查电压引脚上的波形?

    谢谢!

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,由于我不是模拟专家,我的布局可能不够干净。 您是否可以检查它,并告诉我错误的位置,以及我是否可以通过添加电线来测试改进,以验证布局修改是否可以解决问题。

    谢谢你。

    此致。

    Olivier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将添加补偿引脚以向您展示,并检查不能遵循的设计规则。

    在布局验证之后,您能否建议我在设计中使用哪些值,因为我总是不知道应该使用哪些Rs,RSL,RF,Cf.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看了一下我的布局,我想我发现了问题所在,你能确认我吗:

    我在布局左下方放置了蓝色,有一个将L8 (底部)和L7中的本地模拟接地连接到数字GND的途经点。 此处不应存在此VIA。

    这是问题吗? 如果您认为是,我会尝试将其移除(非常微妙的操作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier:

    你是对的,这确实会触发问题,尤其是在这旁边,很棒的GND连接。 这意味着大量电流在地面上流动并干扰此节点/通过。 我一定会尝试一下。

    系统基本稳定后,让我们尝试使用 Rs,RSL,RF,Cf.调整系统以获得更好的稳定性

    具有20V / 3A输出的第一点,感应电阻应为5.57mOhm或更低。

    然后,可以更轻松地优化其他参数。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan,好消息,现在工作了,输出功率稳定!

    我的布局分包商将听到我的相关信息...

    现在,您是否可以确认您对周围所有部件的看法?

    我将继续提高输出功率,但我更愿意将您计算的最终值放在其中。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,实际上,我进行了错误测试,我的负载未正确连接...

    目前情况相同,我将检查我的球洞是否足够好,但很难确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephan,

    在确认我的本地GND确实已隔离之后,没有什么比这更好的了,所以返回到起点。

    我很失望在这样一个简单的芯片上度过了2个星期,没有找到解决方案,这是我的主板最后要验证的部分,我很着急。

    我获取了新的屏幕截图,您是否真的可以检查我的布局,检查我的值并为我提供查找问题的步骤?

    由于我的设计非常小,我单独拍摄了不同的屏幕截图,每个屏幕上的COMP引脚是CH1的通用信号,而CH2 with BW有限。

    条件:输出电压~9V,R_LOAD~12欧姆,R505mohm,R509=820ohm,其余电阻没有改变。

    CH2=Vin (P5V)=>200mV峰间输入电压纹波。

    CH2 =输出电压脉动电压(P_SRC)=>~600mV峰间电压。

    CH2 =闸(P21G)

    CH2 = P21D

    CH2 =针脚7处的CS

    我希望你能很快发现问题。

    此致。

    Olivier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier:

    使用此设置,您几乎没有相位边距。

    您是否可以更换  

    R558:1.7千欧

    C445:68nF

    然后再次探头。 (输出波纹应在20mV范围内)

    如果这可以正常,则使用Vout = 12和Vout = 20V进行测试

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,现在它可以工作了(至少!)。

    我投入1.78K + 68nF。 (我没有1.7万)

    输出波纹较小,但仍然过高:12欧姆时为9伏时为320mV,6.8欧姆时为9伏时为500mV。

    也许我们应该在更高电压之前解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,错误按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了15V-12欧姆,纹波~700mV,20V-12欧姆,提供1.2V左右的纹波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier:

    我对照环稳定性检查了您设计的零部件,并得出以下值:

    R505:5 m Ω  (R感应)

    R508:0欧姆   (R斜率)

    R509:100欧姆

    C444:1nF

    薪酬:

    R558:2K欧姆

    C445:100N

    C460:1 N

    这似乎为9-20V的输出电压提供了足够的稳定性。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C558=100N,您的意思是C445?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该保持R509=820欧姆,还是回到100欧姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier:

    刚刚更新了上面的消息。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan,您好,这些值不会改善输出纹波。

    我在20V-6.8欧姆电压下进行了测试,因此应该在最大功率60W左右,而20V不是完全稳定。 这肯定是另一个问题。

    如何查找输出波纹问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier:

    现在的一般行为有何变化?

    -是否稳定在12V

    -门信号现在是怎样的?

    如何使用Comp引脚?

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般行为现在似乎良好。

    在15V,6.8欧姆,COMP平坦,CS为矩形,门占空比稳定,但输出波纹为1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier:

    谢谢-很高兴看到我们现在走在正确的轨道上。

    请分享几张示波器图片:

    输出纹波具有:

    -门

    -补偿

    - CS

    您能否告诉我其他电压(例如 9V,12V,20V)

    谢谢!

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是新的测量值。 CH1 =每个图解上的浇口。

    20V-12欧姆(6.8欧姆不工作):

    CH2=交流输出电压:

    CH2=COMP

    CH2=CS

    15V-6.8欧姆:

    CH2=交流输出电压:

    CH2=COMP:

    CH2=CS:

    9V-3.5欧姆:

    CH2=交流输出电压:

    CH2=COMP:

    CH2=CS:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier:

    您是否可以尝试用50uF替换100uF - 5.6 A的交流电流对于电容器来说相当高。
    (如果有可用的时间,您也可以选择2 x 100uF)

    请您也提供所用电容器的部件号吗-如果这是MLCC,我想检查直流偏压。

    使用9V:第一幅图片显示了一个不稳定的门钟,而其他的还可以。 是否可以再次检查?

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C441是一款来自Wurth的烟囱SMT,86.508万545012。54.5012万。 C440是MLCC标准陶瓷10uF 10 % 35V X6S CR0805。

    我想问题是C441。 如果是,您能告诉我该遵循的规范吗?

    对于9V,如果我消耗较少的输出电流,它是稳定的,但当我接近最大电流时,它更糟。 20V-3A根本不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier:

     86.508万545012 是54.5012万是一种铝电解电容器,其ESR相对较高为~ 370mOhm。

    电容器RMS电流为~5.6A (@ 20V/3A输出),这可在输出上提供可见的压降/电压纹波。

    (其中10uF补偿较高的峰值)

    请尝试使用ESR较低的输出电容,例如 87.5115万652007</s>65.2007万

    但由于此电容器具有相当高的RMS电流,我建议将其并行替换为2或3个电容器,以便将纹波电流分割为多个电容器,否则可能会过热。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。

    看这种电容器的价格,我想我只会使用陶瓷电容器。 您认为我可以使用25V电容器吗?

    现在纹波已经解释了,我们必须了解为什么9V-3A不够稳定,而20V-3A根本不起作用。 您能解释一下您的相位余量计算吗? 我想这又是因为,不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier:

    当然,您可以使用陶瓷封盖,但要牢记直流偏压降级,因此在直流使用时MCLL的有效容量较低。

    25V电压盖是非常低的容差,通常用于输出电压盖的电压容差为~ 40 50 % (在更关键的应用中,甚至在100 % 中)。

    这可确保即使在高温和老化条件下也能提供容量。

    我不确定我是否理解第二个问题。 要评估环路响应,您可以使用  

    LM5155/56反向控制器快速启动计算器

    此处还介绍了mathematic:

    如何使用LM5156设计升压转换器

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我明白了。

    现在,你能帮我找到好的值来使9V-3A保持稳定直到20V-3A吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier:

    定义输出电容器后,即可评估回路稳定性。 (需要知道输出电容器的参数,因为它会影响回路补偿)

    为此,您可以使用快速启动计算器(见上文)。

    您需要测试输入和输出电压的不同条件,以找到合适的设置。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Stefan。 我测试了聚合物电容器100uF-0.031ohm。 纹波仍然很高,对于9V-3A,680mVpp。 我试图将另一个100uF并联,并给出380mVpp。 我尝试用5x22uF陶瓷来替换聚合物,结果它非常好,160mVpp。 但使用20V-3A (现在效果很好),我有1.62Vpp波纹,所以仍然很差。

    我在任何地方都找不到一个公式来估计输出波纹,你能给我一个吗? 我要知道ESR对波纹的影响。 有没有办法解除Excel的锁定,让我看看ESR对哪些公式有影响?

    由于我没有足够的空间放置一个太大的电容器,我曾考虑在输出上放置11x10uF陶瓷电容器,但我仍然不确定它是否足以容纳20伏电压。 你有什么建议吗?

    使用Excel计算器,我尝试评估循环补偿。 您能告诉我什么是可接受的相位余量吗? 我必须将交叉频率保持在Excel在“建议的最大带宽”中计算的最大值以下,这是否正确? 如果是这样,我不确定是否能找到在4个输出电压下工作良好的调谐。 你能帮我吗? 我使用的电压和电阻的最终值为:RFBT=20K,RFBB=9.19V为2441.6 ,RFBB=12.25V为1778.4 ,RFBB=15.3V为1395.5 ,20.4V为RFBB=RFBB= 1030.8。

    最后一句:在我的主板上,这不是布局问题,因为主板的布局经过了纠正,而没有的主板的反应是一样的,所以只是数值是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier:

    应用报告描述了所有计算:

    如何使用LM5156设计升压转换器(TI.com)

    第3.7 章显示了输出电容器的计算。

    有关输出电容器ESR的更多详细信息,请参阅:

    Topic_3_Lynch.pdf (TI.com) (第3-15页)

    此处非常好地描述了相位余量和补偿限制:

    开关模式整流器补偿变得简单  (第4页)

    正如您从本文档中所看到的,需要首先定义功率级(包括输出电容器)。

    带宽也可以是较高的,但与切换频率和RHPZ的距离应该足够高。

    测试输出纹波时,请检查纹波是否相关:

    -切换周期,表示输出电流上限过低或ESR过高。 (脉动频率是切换频率)

    -输出和补偿回路不稳定,其中纹波频率通常低于切换频率

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    代表Olivier:

    很抱歉我的上一篇文章,我犯了一个错误,因为我很忙,很匆忙,我很累,想在3周内调一个DCDC…

    我在板上进行了新的测量,它具有10uF陶瓷+ 5x22uF陶瓷。 Rload始终保持稳定,因为我使用功率电阻器。

    9V-3A:正常,波纹~160mV @ 290KHz

    15V-3A:也可以,波纹~300mVpp @ 290KHz

    20V-3A:实际上不起作用,我回到了第一个问题,它开始起作用,然后就开始了。

    20V-2.4A:两者都不起作用

    20V-1.65A:正常,纹波为~270mVpp @ 290Khz。 D~75 % ,压缩器为扁平(请参见图像)。

     

    我似乎不能超过~45W。

    提醒一下,IIT与您给我的值有关:

    R505:5 m Ω  (R感应)

    R508:0欧姆     (R斜率)

    R509:100欧姆

    C444:1nF

    薪酬:

    R558:2K欧姆

    C445:100N

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sebastien,  

    您是否还可以使用上面提到的附加图像。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉

    这里是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    从上面的描述来看,我认为 这张图片应该显示:  

    "Comp为平面(请参阅图像)"  

    输入电压5V/输出电压为20V /1.65A时?

    对我来说,这看起来像是CS上的信号。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当假设这是电流感应引脚上的电压时,这将与电压输入5V和电压输出20V的3A负载电流完全匹配

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    好的,论坛又对我有用。

    是的,它是引脚1,我刚刚再次验证,输入电压仍为5V,输出电压为20V (20.6V),负载为12欧姆,不能为3A负载电流(它是一个真正的功率电阻器,我已经检查了它的值)。 RS为5mohm -1W,我已将其更改为真正的5mohm。

    问题出在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    是的,论坛关闭了几分钟,我遇到了同样的问题。

    您能帮我了解一下LM5156的哪个引脚1 -引脚1是偏压吗?

    如果波形在CS上,我真的对电流感到困惑:您是否有机会测量此功率级的输入电流。 (使用万用表进行测量将正常。  

    20.6V^2 / 12欧姆=> P Out 35.36 W -> 90 % Efficiency P in = 38.9 W -> I_In (5V)= 7.78 A

    如上所述,波形看起来像3 A输出的电流

    对于5mOhm,这是

    V (cs -最大)= 70mV

    V (cs - min)= 55mV

    在12欧姆负载-> 1.72A的情况下,这将提供:

    对于5mOhm,这是

    V (cs -最大)= 43mV

    V (cs - min)= 29mV

    注:此图片是使用Power Stage Designer制作的。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,很抱歉,是针脚7,CS。

    我无法测量板上的输入电流,太难了。 我可否采取其他间接措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经验证了R505的电压,它与引脚7相同:

    如果在相同的12欧姆负载下将输出电压更改为15V,则会如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier:

    您能否使用EN_PRSC1 (LM5156上的启用)对整个应用的电源电流进行增量测量。

    也许您可以控制此信号。

    然后,电流中的增量应显示计算的值。

    此致,

     Stefan