This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5.1561万H:LM5156在高功率时不稳定

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156H, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082235/lm51561h-lm5156-not-stable-at-high-power

部件号:LM5.1561万H
主题中讨论的其它部件:LM5156H,, LM5.1561万,LM5156

我的增强设计如下:
输入= 5V-14A
输出= 9V-3A (最大)或12V-3A (最大)或15V-3A (最大)或20V-3A (最大),用于USBC源应用
我通过更改反馈电阻Rfbb选择所需的输出电压。
所有电压在轻负载(~1Kohm)下工作正常。
我测试了9伏电压,工作到14瓦,但之后不稳定(约18瓦)。 不稳定意味着电压尝试达到9V,但降低到~5V (我猜芯片关闭),每125ms重试一次。
我想这是发生的打嗝模式过载,因为在我的原型上,出于可用性原因,我使用LM5.1561万H而不是LM5156H。
对于15V,它不工作@ 12W。
我在工作台上进行了几次模拟,选择了每个零部件的最差情况值,并在法国使用FAE验证我的设计,但它不起作用。
您能否检查我的设计并告诉我应该更改哪个组件?
以下是示意图:

以下是主要组件BOM:
U73 = LM5.1561万HPPR,Q49 = SQJ152ELP,D102 = SDT20B100D1-13,L42 = PA4343.472ANLT

我的董事会一切都好,这是最后一个工作阶段,你能不能帮我一个安静的忙?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier:

    通过多个场景再次计算得出此值,但对我来说,输出负载似乎还有其他内容,~ 0.65A - 087 A (=~ 20 - 26欧姆)。

    如果是这样,也应在输入电流处看到。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已控制负载,是否连接。

    测量总功率有点困难,因为我在PoE+中工作。 我们必须考虑PoE+阶段的损耗。

    结果如下:

    20V-12欧姆:delta功率~49.7W。理论= 35.4W,71 %

    15V-12欧姆:delta功率~26.4W,理论=19.3W,73 %

    我期待的损耗更多(PoE+< 90 %),但20V肯定不是3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier:

    从LM5156功率级开始,我期望> 90 % 效率,5V > 20V @ 3A。

    所以,是否确实丢失了POE++上的18 % ,或者是否在测量过程中丢失了输出上的附加负载。

    仅考虑:

    额外的20 % 这意味着电感器电流将高达16.37 A (最大值)

    这将提供4mOhm的感应电阻。

    您是否还可以共享您现在使用的输出顶盖的零件号:

    "10uF陶瓷+ 5x22uF"  ,或者如果您已经检查过直流偏压,则使用该部件降低有效输出容量。

    谢谢!

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试降低感应电阻(我只能做3.33mohm),并更精确地测量输出功率。 我完全不相信额外的负载。

    我的22uF保护罩是来自TDK的C3216X5R1V226M160AC,直流偏压似乎可忽略不计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier:

    请检查:

    C3216X5R1V226M160AC:详细信息|电容器-多层陶瓷片状电容器| TDK产品中心

    用于此用过的电容器的直流偏压降额。

    在20V的电压下,它的电压只是~ 3uF,而不是预期的22uF。  

    假设5 x 3 UF = 15uF -> 这将导致波纹~ 700mV (20V @ 3A)

    ~ Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Olivier:

    这一主题已有几周没有更新。

    您是否能够解决所有问题,以便我们可以关闭此线程。

    如果没有,请告诉我实际情况。

    此致,

     Stefan