This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:12V至54V回扫

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096173/lm5021-12v-to-54v-flyback

部件号:LM5021

您好,

我的客户计划将LM5021用于12V升压至54V PSE (最大 60W) 用于NIC (网络接口卡)。

它在TI网站上是否有任何参考设计?

LM5021配有台式工具,但输入电压似乎可以满足此应用。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    感谢您对LM5021的关注。  

    我们没有用于升压(12V -->54V)拓扑(最大60W)的LM5021的参考设计。

    我发现最符合您描述的设计是 https://www.ti.com/tool/PMP7899

    如果您在这种情况下需要更多帮助,请回复。

    此致,

    Andrew