This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.722万:适用

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095367/bq27220-apply

部件号:BQ2.722万
主题中讨论的其他部件: BQ40Z50

1. BQ2.722万可以监控单个锂电池的电量计。 如果有两个相同的电池,则第一个电池在开始时通电,BQ2.722万开始测试。 然后切换第二个蓄电池电源,BQ2.722万开始测试。 我的问题:BQ2.722万是否可以这样使用?

2.您是否有任何建议来监控每个电池的电量表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Muyan:

    1:

    如果它们的老化非常接近,并且电池ID相同,则您可以执行此操作。 我建议为同一电池使用相同的电量计,因此每个电池使用一个电量计。

    2:

    我不确定您的意思是什么,您是在谈论通信接口吗?

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和支持。

    1.电池ID相同且接近老化,但首次通电和电池电压不同。 使用一个量表通过切换开关管理两个电池中的一个。 仪表是否有问题? 我们可以在SW中做到这一点吗?

    2.仪表IIC地址是固定的。 因此,每个电池使用一个仪表,需要添加2GPIO。 MCU没有GPIO。 基于此,您是否可以推荐IIC地址未固定的其他仪表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Muyan:

    我不建议采用这种方法,仪表需要学习每个电池的Qmax和Ra表,这可能会随着电池的使用寿命而有所不同。 如果您经常进行切换,我不会期望获得良好的测量结果。

    您需要使用通信MUX或切换台才能使用2个设备。 只有较新的设备(如BQ40Z50)才能更改地址。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keller,

    当蓄电池A切换到蓄电池B时,MCU首先读取并保存蓄电池A上的所有仪表寄存器。当蓄电池B切换到蓄电池A时,MCU首先读取并保存蓄电池B上的所有仪表寄存器, 然后,将仪表的所有寄存器写入蓄电池A。仪表是否支持此操作? 后果是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Muyan:

    当您传输数据时,需要在传输后重置仪表,这将强制仪表将OCV (电压)与SOC关联。 因此,蓄电池必须放松。

    我们还建议在仪表进入现场后将其密封,以便数据不会被修改或篡改。 如果您不封条,或者不将密钥发送到通信线路上,则可能有人会侵入设备。 如果您不担心这一点,那么这可能是一个可能的解决方案。

    此致,

    Wyatt Keller