This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5708万:当前的报告问题

Guru**** 2690105 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095717/bq25708-current-reporting-issues

部件号:BQ2.5708万
主题中讨论的其他部件:BQ40Z50

1 -我将MaxVoltage (最大电压)设置为14V,MaxCurrent (最大电流)设置为10A。 当我让充电器运行时,充电器似乎在达到14V时不会自动停止。 在达到14V后,它仍在注入电流。

他不应该自动停止注入电流吗?

 

Reg15:最大充电器电压:0X36B0

  最大充电电压 :14.00V

 

2 -尽管我将电流设置为10A (9.92A),但报告的充电电流为5-6A。

第24条:ADCIBAT     :0x1600

  IDCHG      :0.00A

  ICHG       :5.38安

 

这不应该是10A吗?

 

3–当我拔下电源并接通电池时,我希望看到放电电电流,但我得到的是0。

第24条:ADCIBAT     :0x0000

  IDCHG      :0.00A

  ICHG       :0.00A

 

4–IIN_HOST和IIN_DPM之间有何区别? 我将两者都设置为13A–但不确定是否正确。

 

5–什么是IIN? 报告的是1.5A。 不知道为什么。

 第25条:ADCIINCMPIN  :0X0400

  CMPIN      :0.00V

  IIN       :1.50安

这是我的寄存器的值。 请注意,我的设计具有2mOhm分流,而不是10mOhm,以允许更高的电流。 因此寄存器值为x5。

Reg12:ChargeOption0 :0X020E

  en_LWPWR  :0

  WDTMR_ADJ  :0

  IDPM     :0

  en_OOA   :0

  PWM_FREQ  :1.

  en_learn  :0

  IADPT_Gain :0

  IBAT_增益  :1.

  en_LDO   :1.

  en_IDPM   :1.

  Chrg_dhibit:0

Reg14:充电器当前 :0X07C0

  充电电流 :9.92A

Reg15:最大充电器电压:0X36B0

  最大充电电压 :14.00V

Reg30:充电器选项1 :0X8210

  en_IBAT      :1.

  en_PROCHOT_LPR :0

  en_PSYS      :0

  RSNS RAC      :0

  RSnS_RSR      :0

  PSYS_Ratio     :1.

  CMP参考      :0

  CMP_POL      :0

  cmp_deg      :1.

  FORT_LATCHOFF  :0

  en_ship_DCHG   :0

  auto_wakeup_EN  :0

第31条:充电器选项2 :0X0237

  PKPWR_TOVLD_DEG    :0

  en_PKPWR_IDPM     :0

  en_PKPWR_Vsys     :0

  PKPWR_OVLD_STAT   :0

  PKPWR_RELACE_STAT   :0

  PKPWR_TMAX       :2

  EN_EXTIIM       :0

  en_ICHG_IDCHG     :0

  Q2_OCP         :1.

  ACX_OCP        :1.

  EN_ACOC        :0

  ACOC_VTH        :1.

  en_BATOC        :1.

  BATOC_VTH       :1.

Reg32:ChargeOption3 :0x0000

  zh_hiz      :0

  RESET_REG   :0

  RESET_VINDPM  :0

  en_ico_mode  :0

  BATFETOFF_HIZ :0

Reg33:ProchotOption0 :0X4A54

  ILIM2_VTH     :9.

  ICRIT_DEG     :1.

  VSYS_VTH     :1.

  en_PROCHOT_EXT :0

  PROCHOT_WIDTH  :2.

  PROCHOT_CLEAR  :1.

  INOM_DEG     :0

第34条:方案选项1 :0X8120

  IDCHG_VTH        32人

  IDCHG_DEG.        :1.

  PROCHOT_PROFILE _COMP :0

  PROCHOT_PROFILE ICRIT :1.

  PROCHOT_PROFILE INOM  :0

  PROCHOT_PROFILE IDCHG :0

  PROCHOT_PROFILE vsys  :0

  PROCHOT_PROFILE BATPRES:0

  PROCHOT_PROFILE _ACOK :0

Reg35:ADCOption   :0XA05F

  ADC_CONV:    1.

  ADC_START  :0

  ADC_fullscale:1.

  en_ADC_CMPIN :0

  en_ADC_VBUS :1.

  en_ADC_PSYS :0

  en_ADC_IIN  :1.

  en_ADC_IDCHG :1.

  en_ADC_ICHG :1.

  en_adc_vsys :1.

  en_ADC_VBAT :1.

Reg20:充电器状态 :0XA400

  AC_STAT      :1.

  ICO_Done     :0

  IN_VINDPM     :0

  IN_IINDPM     :0

  IN_FCHRG     :1.

  IN_PCHRG     :0

  FAULT_ACov   :0

  FAULT_BATOC   :0

  FAULT_ACOC   :0

  SYSOVP_STAT   :0

  FAULT_Latchoff :0

Reg21:ProchotStatus :0x0000

  STAT_COMP       :0

  STAT_ICRIT       :0

  STAT_INOM       :0

  STAT_IDCHG       :0

  stat_vsys       :0

  STAT_BATTERY_Removal :0

  STAT_Adapter_Removal :0

Reg22:IIN_DPM     :0X4100

  输入电流限制 :16.25A

Reg23:ADCVBUS/PSYS  :0XFF00

  PSYS      :0.00V

  VBUS      :19.52伏

第24条:ADCIBAT     :0X1500

  IDCHG      :0.00A

  ICHG       :5.38安

Reg25:ADCIINCMPIN  :0x0600

  CMPIN      :0.00V

  IIN       :1.50安

第26条:ADCVSYSVBAT  :0XACAB

  Vsys       :13.89伏

  VBAT       :13.82伏

Reg3D:输入电压  :0X3AC0

  输入电压  :18.24V

Reg3E:MinSystemVoltage:0X2800

  最低系统电压 :10.24V

Reg3F:IIN_HOST     :0X4100

  输入电流主机 :16.25A

RegFE:制造商ID :0X0040

RegFF:设备ID     :0X007C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian,

    充电器看起来正常。 当达到最大充电电压时,它将变为恒定电压(CV)充电,充电电流可能会降至恒定电流(CC)水平以下。 要监控放电电流,请先启用ADC转换。 IIN表示输入电流,IIN_HOST是我们设置输入电流限制的位置,IINDPM是IIN_HOST的镜像。 IINDPM是只读的。 有关详细信息,请参阅下文。

    https://www.ti.com/product/BQ2.5708万

    此致,

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    老虎  

    我的上述问题都没有得到答复。

    1 -我将MaxVoltage (最大电压)设置为14V,MaxCurrent (最大电流)设置为10A。 当我让充电器运行时,充电器似乎在达到14V时不会自动停止。 在达到14V后,它仍在注入电流。

    他不应该自动停止注入电流吗? 它不在我当前的配置中

    2 -尽管我将电流设置为10A (9.92A),但报告的充电电流为5-6A。 为什么?

    3–当我拔下电源并接通电池时,我希望看到放电电电流,但我得到的是0。 已启用IDCHG的ADC。

    4–IIN_HOST和IIN_DPM之间有何区别? 我将两者都设置为13A–但不确定是否正确。

    5–什么是IIN? 报告的是1.5A。 不知道为什么。

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请下周再检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 就像更新1和更新2现在似乎没问题一样。

    对于3,我使用2mOhm分流器,因此放电的最小步骤似乎是1.024A,并且由于我的系统小于该值,它报告0。 为什么放电分辨率与充电分辨率不同? 我假设放电会较电低,因此放电的分辨率应较高。

    仍需回答:

    4–IIN_HOST和IIN_DPM之间有何区别? 我将两者都设置为13A–但不确定是否正确。

    5- 什么是IIN? 报告的是1.5A。 不知道为什么。 第25条

    最后,如何获得电池的充电状态? SoC或%满/空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要监控放电电流,请启用IBAT mux开关以释放电流,因为充电电流放大器增益20x高于 放电放大器增益16x,所以放电分辨率不同(更高)。 IIN表示输入电流,IIN_HOST是我们 设置输入电流限制的寄存器,IINDPM是IIN_HOST的镜像。 请勿设置IINDPM。  IINDPM是只读的。 寄存器25显示输入电流ADC值。 充电器不报告  SOC,它与电池电量表配对,如BQ40Z50。 电池电量计具有此功能。