This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:有关将TPS7A6650QDGNRQ1更改为TPS7B8150QDGNRQ1的问题。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B81

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096180/tps7b81-q1-question-about-changing-tps7a6650qdgnrq1-to-tps7b8150qdgnrq1

部件号:TPS7B81-Q1
主题中讨论的其他部件:TPS7B81

您好,

客户正在考虑将TPS7A6650QDGNRQ1更改为TPS7B8150QDGNRQ1。

请查看TPS7B8150QDGNRQ1是否可用于现有原理图。

使用TPS7B81时原理图发生变化。

1. C90常闭或0欧姆寄存器

2. R101常闭(TPS7B81引脚6接地浮动)

[TPS7A6650QDGNRQ1 示意图]

删除示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         是的,您可以 将TPS7A6650QDGNRQ1替换为TPS7B8150QDGNRQ1。 请确保将TPS7B81的引脚4连接到GND (用0Ω Ω 电阻器替换C90)。 您可以让引脚6保持浮动状态,但如果可能,我们强烈建议 也将此引脚连接到GND。 另请确保输出引脚处的电容至少为1uF。 谢谢!

    此致,

    Srikanth