This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4075万:系统关闭时的系统功耗

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095371/bq24075-system-power-consumption-when-system-off

部件号:BQ2.4075万
主题中讨论的其他部件: BQ2.518万

尊敬的:

条件 是,我们按下按钮关闭电源,系统关闭,现在没有电压输出,但我发现电瓶侧的电流仍为2uA 泄漏电流,电池 负载仅为BQ2.4075万,2uA正常?

我认为关闭模式的泄漏量应 小于1uA,2uA超过我的目标;

原理图如下所示,请帮我检查原因,非常感谢~

e2e.ti.com/.../BQ2.4075万-_F87673519F530674FE56_.pdf</s>8767.3519万 53.0674万 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能告诉我您在这里关闭系统的确切方式吗? 您是通过SYSOFF针脚断开SYS还是完全删除了VIN,还是使用了其他方法? 我一知道,就会进入实验室并报告我所发现的信息。

    此致,

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以理解为可穿戴产品。 按按钮将其关闭。 此时,蓄电池侧有2uA泄漏电流,蓄电池的理论负载仅为BQ2.4075万。 在正常时间没有VIN,仅在充电时才存在VIN;

    请帮助观察和分析可能的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我链接了一个应用程序说明,解释了我相信您在您的终端上看到的内容

    https://www.ti.com/lit/ug/sluaa18/sluaa18.pdf?ts=1650645094336&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ2.4075万 % 253FkeyMatch%253DB2526tisearch%253Dsearch-overices%2526usecase%253DGPN<xmt-block1>2526 2.4075万 %

    2uA也是我看到的。 当SYSOFF引脚断开BAT FET时,设备将进入低功率运输模式,其中2uA为预期值。

    另外,关闭设备时,SYSOFF和OUT的电压级别是多少?

    如果您需要低于2uA,并且您仍在观察的内容与应用说明匹配,我建议您使用BQ2.518万。

    此致,

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jackson:

     感谢 您的反馈, 当系统关闭时,BQ2.518万的功耗是多少?您有参考值吗? 我希望该值为1uA或NA级别   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ2.518万具有超低IQ关闭模式15nA电流消耗。 只需连接/移除VIN上的适配器即可进入/退出此模式。 要选择关闭模式作为您希望在移除VIN时进入的低功率模式,只需设置 EN_RST_SHip = 01。

    此致,

    杰克逊