This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5420-Q1:输出电感器和电容器。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5420, TPS5420-Q1, TPS5410-Q1, TPS5410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094620/tps5420-q1-output-inductor-and-capacitor

部件号:TPS5420-Q1
主题中讨论的其他部件:TPS5420TPS5410-Q1TPS5410

您好,

  为了减小印刷电路板的尺寸,我们更换了输出电感器和电容器。 电感器和电容器的部件号如下所示。  

  1. 输出电感器- XAL5050-223MLC        - 22uH,3.4 IRMS @40度
  2. 输入电容器- GRT21BC71E106KE13L  - 10uF,0805,X7S,25V
  3. I/P电容器- GRM21BR61H475KE51L  - 4.7uF,0805,X5R,50V
  • 输入电压 - 28V DC。
  • 输出电压- 15V直流。

问题:以上是我们的设计规格。 在上述设计中,当开启TPS5420以获得更多电流时,此稳压器出现问题,IC出现故障。因此,请澄清这些问题。

谢谢  

Saravanakumar D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的二极管似乎连接到启动而非PH。 如果确实是这种情况,请将二极管从PH连接到GND,然后尝试打开设备电源。  

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您回复Harri

    很抱歉,我忘记告诉你...我们以前做过这些改变,但我们仍然面临着同样的问题

    是否需要其他更改?

    此致  

    Saravanakumar D.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的澄清,您能否分享更新后的示意图?

    您的预期负载电流是多少?

    您在启动时是否遇到IC故障,或者在部件运行一段时间后是否会发生此情况?  

    当IC出现故障时,您是否拍摄了任何示波器照片?  

    设备的最大输入电压为40V,看起来您的工作电压为36V in。 是否有任何输入保护以确保绝对最大额定值不会被违反?

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.感谢您的澄清,您能否分享更新的示意图?

                --是的,我正在附加示意图

    2.您的预期负载电流是多少?

               —到目前为止,我们的负载电流将达到100mA的最大值

    3.您在启动时是否遇到IC故障,或者在部件运行一段时间后是否出现此故障?  

               我们在启动时遇到了失败。 开机后立即开始。

    4.当IC出现故障时,您是否拍摄了任何示波器照片?

               --否,开机后IC立即刻录。  

    5.设备的最大输入电压为40V,看起来您的工作电压为36V in。 是否有任何输入保护以确保绝对最大额定值不会被违反?

                --根据电气特性,输入电压为5.5 至36V,我们的输入电压为28V,正如我前面提到的。

                --未提供输入保护。  

    仅供参考:我们已更改电感器 MSS5131-683MLC (1.1 IRMS),XAL5050-223MEC (3.4 IRMS)

    此致

    Saravanakumar D.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Sch_5F00_TI.pdf

    附加更新的示意图.......

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Saravanakumar:

    感谢您的回答并分享原理图,我知道您已将电感器更换为 XAL5050-223MEC (3.4 IRMS)。

    示意图显示的是TPS5410-Q1而非TPS5420-Q1,请确认 使用的是哪一个。  

    如果启动时部件损坏,我会相信可能会出现某种过压情况。 从28P0V电源到输入至降压的导线是否长? 长引线和快速输入转换速率可在输入时产生可能超过器件绝对最大额定值的电压峰值。 您是否可以尝试从低电压(0V)启动TPS5410并缓慢地将输入电压提升到28V?  

    另外,U2是唯一 受损的设备还是U5也受损?  

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,哈里,

     感谢您的回复。

    示意图显示的是TPS5410-Q1而非TPS5420-Q1,请确认 使用的是哪一个。  

        实际上,我们设计 用于TPS5410-Q1是因为目前使用  TPS5420-Q1的芯片短缺。

    如果启动时部件损坏,我会相信可能会出现某种过压情况。 从28P0V电源到输入至降压的导线是否长? 长引线和快速输入转换速率可在输入时产生可能超过器件绝对最大额定值的电压峰值。 您是否可以尝试从低电压(0V)启动TPS5410并缓慢地将输入电压提升到28V?  

       ——好的,我会尝试一下,然后更新你的信息。

    另外,U2是唯一 受损的设备还是U5也受损?  

       --是,仅U2,唯一的设备已损坏。

    查询:

    1. 如果我将 TPS5420-Q1输入电压输入电压降至15V 且输出电压为12V,则会解决此问题。
    2. 它是否会通过更改输入和输出电容器以及输出电感器而受到影响? 请建议这是否是此问题的根本原因。   电感器和电容器的大小和值是否会发挥作用?
    3. 根据您的建议,如果我连接的降压输入电压小于15V,是否可以将预期的输出电压 达到15V。

    此致

    Saravanakumar D.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Saravanakumar,

    您可以尝试将输入电压降低到15V,然后查看该输入电压是否仍然存在问题。 由于我们不知道是什么导致了设备损坏,因此我无法评论更改输入和输出电容器值是否会改变任何内容。 根据原理图中给出的值,这些组件 看起来可以接受。  

    15V输入将无法获得15V输出,由于传导 损耗,输出值将小于15V。  

    请尝试缓慢地将输入电压从0V提高到所需的28V,并告诉我结果。  

    您是否有PCB布局,可以与我分享以便我查看?  

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,哈里,

    是否可以获得您的官方邮件ID  

    此致

    Saravanakumar D.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同一设计 的一个PCB通过将电感器尺寸和值更改为(MSS1260-333MLC - 2.7Irms)来工作。 这就是我问电感器或电容器的变化是否会导致这个问题的原因。

    此致

    Saravanakumar D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Saravanakumar,

    这是我的电子邮件: h-overturf@ti.com 

    我仔细检查了您的输出电容器值,发现在施加15V的输出电压的情况下,它不会提供足够的电容。 在此处查看直流偏置特性: GRT21BC71E106KE13 (GRT21BC71E106KE13L,GRT21BC71E106KE13K)|陶瓷电容器(SMD)|陶瓷电容器|电容器| Murata Manufacturing Co., Ltd.

    您是否可以尝试增加输出电容,看看这是否有帮助?  

    我将关闭此线程,我们可以 通过电子邮件继续对话。  

    此致,

    Harrison Overturf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里还不错

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    此致,

    Harrison Overturf