This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD8.6336万Q3D:建议在全桥门驱动器(DRV8770RGER)中使用此部件中的2个?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096236/csd86336q3d-is-using-2-of-this-part-recommended-to-use-in-full-bridge-gate-driver-drv8770rger

部件号:CSD8.6336万Q3D
主题中讨论的其他部件: CSD8.7334万Q3DDRV8770

我正在设计MMC。 我负责设计MMC的逆变器部分,栅极驱动器通过PWM信号激活。 全桥栅极驱动器(DRV8770RGER)是否可以驱动2个半桥晶体管(CSD8.6336万Q3D)? 是否推荐? 如果不是,是否建议使用其他类似部件?  

感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yun Liu:

    感谢您对TI FET的关注。 TI的电源块可用于电机驱动应用。 CSD8.6336万Q3D为顶部(小芯片)和底部(大芯片) FET使用不同尺寸的器件,并针对低工作周期,同步降压转换器应用进行了优化。 我推荐CSD8.7334万Q3D,它使用与电动机驱动器和高负载循环同步降压应用相同尺寸的顶部和底部FET。 请注意,这 两种电源块设备的ABS最大VGS≤10V。 DRV8770可驱动接近可能超过10V的输入电压。 如果是这种情况,则这两种设备都不兼容。 如果我能提供进一步的帮助,请告诉我。

    此致,

    约翰·华莱士

    TI FET应用