This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ5.105万B:BQ5.105万BRHL的电阻值

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096183/bq51050b-resistor-values-for-bq51050brhl

部件号:BQ5.105万B
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0318万

我们目前设计了一个印刷电路板,它采用BQ5.105万BRHL和 WR2230-26M8-G线圈为250mAh电池充电。  对于小于100mA的充电电流,您是否可以建议使用随附示意图中所述的正确R1,R3和R4值?

e2e.ti.com/.../5808.schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    查看Ilim,FOD和矩形的连接,请参阅数据表中的典型应用原理图32。

    BQ5.105万B针对500mA以上的充电电流进行了优化,建议最小值为500mA。  在较低的充电电流下准确度会降低,建议使用150mA充电和45mA (30 % 端接)。  有关更好的低电流解决方案,请参阅TIDA-0.0318万。

    1) R1--term --这是端接电流,推荐的快速充电电流30 % ,30 % =7.2k欧姆。参见数据表公式2

    2) R3 -- Ilim到FOD -- R3 + R-FOD到地电位将在数据表中设置快速充电电流R1 + R-FOD。 R-FOD的起始值=200欧姆,并在FOD校准后调整。   充电电流= K-Ilim /(R1+R-fod)-- 150mA = 3140总电流,R1 = 2940欧姆,R-fod = 200欧姆,请参阅数据表公式1。

    3) R4 --矩形到GND --这看起来不正确,请查看,可能应该从FOD连接到GND