请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ5.105万B 主题中讨论的其他部件:Tida-0.0318万,
我们目前设计了一个印刷电路板,它采用BQ5.105万BRHL和 WR2230-26M8-G线圈为250mAh电池充电。 对于小于100mA的充电电流,您是否可以建议使用随附示意图中所述的正确R1,R3和R4值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们目前设计了一个印刷电路板,它采用BQ5.105万BRHL和 WR2230-26M8-G线圈为250mAh电池充电。 对于小于100mA的充电电流,您是否可以建议使用随附示意图中所述的正确R1,R3和R4值?
你好
查看Ilim,FOD和矩形的连接,请参阅数据表中的典型应用原理图32。
BQ5.105万B针对500mA以上的充电电流进行了优化,建议最小值为500mA。 在较低的充电电流下准确度会降低,建议使用150mA充电和45mA (30 % 端接)。 有关更好的低电流解决方案,请参阅TIDA-0.0318万。
1) R1--term --这是端接电流,推荐的快速充电电流30 % ,30 % =7.2k欧姆。参见数据表公式2
2) R3 -- Ilim到FOD -- R3 + R-FOD到地电位将在数据表中设置快速充电电流R1 + R-FOD。 R-FOD的起始值=200欧姆,并在FOD校准后调整。 充电电流= K-Ilim /(R1+R-fod)-- 150mA = 3140总电流,R1 = 2940欧姆,R-fod = 200欧姆,请参阅数据表公式1。
3) R4 --矩形到GND --这看起来不正确,请查看,可能应该从FOD连接到GND