This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.3313万:是否可用作推拉输出

Guru**** 2625265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096307/ucc23313-could-it-be-used-as-a-push-pull-output

部件号:UCC2.3313万

您好,TI团队:

 UCC2.3313万用于栅极驱动,具有MOSFET推挽式输出状态。  根据数据表,它看起来可以 用作推挽式输出,以30V驱动200mA负载,如下面的电路。  您能否确认这一点,如果不能,请解释一下?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Davut,

    我们的隔离栅极驱动器设计用于驱动电源开关的电容负载。

    只要您不超过我们设备的散热能力,您就可以使用。 请使用表8.1 中的数据计算功耗。 当输出MOSFET的RDS (接通)随温度增加时,请使用此处列出的值的2倍(9.5 ohms R卢武铉)进行计算。

    然后,使用数据表中的热阻抗信息,您可以估算您的用例中的结温。

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,

    Don